En cherchant un capteur de niveau, on peut rapidement être submergé par la grande diversité de solutions disponibles sur le marché. Un capteur de niveau, que ce soit pour la détection d’un seuil de niveau ou pour une mesure continue, peut être sélectionné dans de multiples technologies et constructions. Mais comment puis-je trouver le bon capteur de niveau pour mon application ?
Lors de la détermination d’un capteur de niveau, le critère de sélection le plus important est la fonction de sortie. Si l’on veut surveiller juste un seuil dans un réservoir, par ex. anti-marche à vide (niveau bas) ou anti-débordement (niveau haut), le capteur de niveau doit être en réalité un détecteur de niveau. A l’opposé, s’il est important de pouvoir disposer d’une information détaillée sur le contenu d’un réservoir (par exemple 0 … 100% de niveau de remplissage), alors il faut une mesure continue (= capteur de niveau).
Cette première distinction entre capteur de niveau et détecteur de niveau entraîne automatiquement l’exclusion d’un certain nombre de technologies. Bien qu’un capteur de niveau avec électronique intégrée puisse fournir à la fois un signal de mesure analogique et des signaux de seuils (TOR), si l’on cherche uniquement à avoir une information de seuil, un détecteur de niveau simple sera toujours la solution la moins onéreuse.
Le choix de la technologie la plus adaptée

Mesure continue avec flotteur
Les capteurs de niveau fournissent généralement des signaux de sortie analogiques continus, tels que 4 … 20 mA ou 0 … 10 V, qui permettent une mesure précise du niveau et de son évolution. Les capteurs peuvent être basés sur une variété de technologies de mesure telles que la magnétostriction, la technologie à chaîne reed, l’hydrostatique, l’ultrason, le radar et bien d’autres – dont l’offre varie d’un fabricant à l’autre.

Mesure avec détecteur de niveau optoélectronique
Les détecteurs de niveau sur base d’un interrupteur à flotteur offrent un contact sec ou, en version électronique, généralement une sortie transistor PNP ou NPN. Dans le domaine des détecteurs, il existe également une variété de technologies telles que les contacts Reed, l’optoélectronique, la conductivité, la vibronique et bien d’autres.
Chacune de ces technologies présente des avantages et des inconvénients, ainsi que des facteurs limitatifs spécifiques à l’application tels que la conductivité, la constante diélectrique, la densité, la contamination, la couleur, la résistance à la pression, etc. Un choix fiable quant à la technologie la plus appropriée ou pouvant être utilisée dans un environnement applicatif spécifique ne peut être fait qu’après une évaluation approfondie et bien souvent un test final sur l’installation elle-même dans les conditions réelles d’utilisation.
Remarque
WIKA vous offre un très large choix d’instruments de mesure de niveau. Vous trouverez de larges informations sur les détecteurs de niveau optoélectroniques, les transmetteurs de niveau hydrostatiques, les interrupteurs à flotteur et d’autres instruments sur le site Web de WIKA. Des vidéos sur le mode de fonctionnement des différents principes de mesure sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube.
Votre interlocuteur WIKA se fera un plaisir de vous conseiller sur la sélection de la solution la plus appropriée sur le plan technico-économique.

Bonsoir j ai besoin d une aide suite à un projet que je dois réaliser qui consiste à donner le niveau en continue d un liquide ce liquide qui est de la boues avec de l eau et un peu de cyanure le tout contenu dans un tank qui a une hauteur de 14m
Bonjour Emmanuel
Nous vous remercions pour votre demande.
Afin de répondre au mieux à votre besoin, pouvez-vous nous envoyer votre demande avec vos coordonnées pour que nous puissions prendre contact avec vous, à l’adresse [email protected]
Merci.
Cordialement
Betty Pic