différence entre la précision et la précision du point de commutation d'un pressostat électronique

De nombreux utilisateurs éprouvent des difficultés à choisir un pressostat électronique adapté à leur application, en raison de la différence entre la précision et la précision des points de commutation dans de nombreuses fiches techniques officielles. Néanmoins, il existe une différence significative entre la précision du point de commutation et la précision de lecture de la pression d’un pressostat électronique qui doit être prise en compte lors de l’examen de la précision globale d’un pressostat.

Précision des pressostats

La précision générale d’un pressostat électronique est la précision de la mesure de pression elle-même. Cette précision dépend dans une large mesure du capteur de pression utilisé dans le pressostat. L’erreur maximale mesurée du signal de pression est dérivée de la non-linéarité, du décalage du zéro, de la tolérance d’échelle, de l’hystérésis et de la répétabilité du capteur – résultant de l’évaluation électronique du signal du capteur et du capteur lui-même. Ainsi, la précision générale ne détermine que la précision de la mesure de la pression actuelle du fluide, mais ne vous donne aucune indication sur la précision de votre signal de point de commutation.

Précision du point de commutation

Le signal du point de commutation est un signal de sortie fourni par l’électronique interne à l’intérieur du pressostat électronique, utilisant des transistors PNP ou NPN. Ces éléments électroniques analysent la lecture de pression du capteur de pression et activent le signal de sortie du commutateur chaque fois qu’une lecture de pression de consigne a été dépassée. Cependant, ces éléments électroniques s’ajoutent à ceux du capteur de pression standard et ajoutent donc une erreur supplémentaire en plus de la précision standard du capteur. Ainsi, la précision du point de commutation est une estimation cumulative de la précision standard et de la précision de l’électronique du point de commutation.

Il est donc important de comprendre, lorsqu’on regarde la précision d’un point de commutation, qu’il peut y avoir une différence entre la pression réelle et le point de commutation activé.

Ainsi, la précision du point de commutation, qui est plus proche d’une précision totale, doit être utilisée en premier lieu pour sélectionner un pressostat électronique adapté à vos besoins. Cette différence entre la précision générale et la précision du signal du point de commutation s’applique également aux thermostats, détecteurs de niveau et capteurs de débit.

Si vous avez besoin d’aide pour choisir une solution de commutation adaptée à votre mesure de pression, de température, de niveau ou de débit, votre interlocuteur habituel se fera un plaisir de vous aider.

Vous trouverez ici des informations sur notre pressostat PSD-4.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.