L’installation d’un élément capteur de pression seul présente l’avantage d’avoir des dimensions très compactes. Cependant, certains points doivent être pris en compte pour son intégration dans l’équipement, ce qui représente un effort supplémentaire pour le client par rapport à l’utilisation d’un capteur entièrement ajusté avec un signal de sortie amplifié.
Par exemple, pour chaque capteur, le point zéro et l’erreur de l’échelle doivent être mesurés et compensés par l’électronique du client. Pour cela, une mesure du signal du capteur, à la fois à l’état non pressurisé et à la pression (pression de travail), est nécessaire.
Dans les deux cas, il y aura un écart de signal par rapport à la valeur attendue (= décalage). Cependant, ces erreurs de mesure peuvent être éliminées via une électronique d’évaluation. En particulier lors du réglage de la pression de travail, il faut veiller à utiliser une référence de précision suffisante (valeur standard: la référence, conformément aux spécifications de la norme EN 837, doit avoir une erreur de mesure au moins 4 fois inférieure à celle du capteur qui doit être ajusté).
Par exemple, pour un capteur à couche mince en métal (par ex., type WIKA TTF-1), le décalage du point zéro peut atteindre 25% et l’erreur de l’échelle, en fonction de la plage de pression, 15-25%. Dans le pire des cas, si on prend en compte ces valeurs de tolérances, la mesure effectuée n’aura aucun sens si l’ajustement décrit ci-dessus n’est pas effectué.
Après le réglage du point zéro et de l’erreur de l’échelle, il convient de respecter les spécifications de la fiche technique correspondante des éléments de capteur et de leurs composants pour déterminer la précision à température ambiante (non-linéarité, hystérésis, non-répétabilité).
Note
Vous trouverez de plus amples informations sur les capteurs à couche mince en métal, modèle TTF-1 sur le site WIKA.
Vous pouvez lire aussi ces articles
Quels sont les configurations disponibles pour un capteur de pression

bonjour
J’ai un capteur de pression PG de plage ( 0 au 250 barg ) l’aiguille est coincé a la valeur 55 barg et je veut que l’aiguille rest a zero j’ai utilisé le technique de l’ajustement au point zéro mais l’aiguille arrêtée au point 25 barg pas plus
Merci de votre réponse
Cordialement
Tekli islem
Ingénieur instrumentation
Bonjour, merci pour votre commentaire.
Si l’aiguille du manomètre reste bloquée sur une valeur quelle qu’elle soit, il y a manifestement un problème de fonctionnement de l’appareil. A-t-il subi des dommages au cours de son fonctionnement ? quel âge a-t-il ? L’idéal serait d’enlever l’instrument de l’installation pour contrôler son bon fonctionnement avec un matériel adéquat, par exemple un calibrateur de pression portable.
Cordialement.
Pierre Forestier