La pression d’éclatement est un facteur à prendre en compte lors du choix de manomètres industriels, mais c’est loin d’être le seul ni même le premier critère. Découvrez-en plus sur la pression d’éclatement et pourquoi WIKA ne fournit ces informations que sur demande.

Lorsqu’on demande aux spécialistes produits de WIKA de choisir un manomètre industriel pour l’application d’un client, nous prenons en compte de nombreux facteurs : Y aura-t-il des vibrations ou des pulsations extrêmes ? Quelles sont les températures ambiante et du fluide ? Le fluide est-il corrosif ou abrasif ? Quelle est la précision souhaitée ? Nous demandons également quelles sont les pressions de travail du process afin de pouvoir recommander un manomètre industriel avec une plage suffisamment élevée pour s’adapter aux fluctuations de pression et aux situations de surpression occasionnelles.

Les fiches techniques de la multitude de modèles de manomètres que nous proposons incluent de nombreuses spécifications, depuis les dimensions nominales et les schémas dimensionnels détaillés jusqu’aux classes de précision, aux températures de fonctionnement, aux matériaux, aux indices de protection, et bien plus encore. Pourtant, nous avons choisi de ne pas publier les pressions d’éclatement sur ces documents, alors que d’autres fabricants le font et que nous disposons des données. Pour quelles raisons ?

Pics de pression, surpression et pression d’éclatement

Dans un manomètre, la valeur de pleine échelle englobe les pressions les plus basses et les plus hautes que l’instrument mesure ; c’est ce qui est indiqué sur le cadran. En général, si la pression de travail est constante, nous recommandons que la pression maximale soit égale aux 3/4 de la valeur de la pleine échelle. Si la pression fluctue, nous recommandons que la limite supérieure soit à 2/3 de la valeur de la pleine échelle. Ces paramètres permettent au manomètre à tube manométrique de s’adapter aux pics de pression (lorsque la pression augmente brusquement puis diminue soudainement) et aux surpressions périodiques (lorsque la pression reste proche de la plage maximale ou la dépasse).

La pression d’éclatement d’un manomètre est le point auquel le tube manométrique ne tient plus la pression et commence à se déformer et à se fendre. Il s’agit d’un problème grave, car un tube rompu permet non seulement au fluide de s’échapper, mais peut également briser le voyant et éjecter des pièces métalliques internes au manomètre. Si le fluide est caustique, une rupture constitue un risque pour l’environnement et la santé. Dans les applications sanitaires, telles que l’alimentation/les boissons et les produits pharmaceutiques/biotechnologiques, un tube fendu entraîne une contamination, des temps d’arrêt coûteux et la nécessité de stériliser à nouveau le process contaminé.

Alors, si la pression d’éclatement est si importante, pourquoi WIKA ne la publie pas comme le font certains autres fabricants de manomètres ? Eh bien, nous sommes heureux de fournir cette information sur demande. Mais sachant qu’un chiffre ne peut pas tout dire, nous préférons partager l’information sur la pression d’éclatement de nos manomètres avec une explication globale sur l’utilisation du manomètre.

Pourquoi WIKA ne publie pas les pressions d’éclatement des manomètres ?

La pression d’éclatement est déterminée par un test destructif sur un manomètre neuf dans un laboratoire contrôlé. Cette valeur théorique dépend de la résistance mécanique du tube qui, à son tour, est fonction de son matériau et de ses dimensions (diamètre et épaisseur de paroi). Cependant, il n’existe pas de tests standard dans l’industrie pour déterminer la pression d’éclatement. Les valeurs de pression d’éclatement que les fabricants publient proviennent de leurs propres installations et critères de laboratoire. Des conditions de test et des méthodes différentes peuvent produire des résultats différents, ce qui rend difficile la comparaison des pressions d’éclatement. En outre, une pression d’éclatement plus élevée ne signifie pas nécessairement que l’instrument de mesure est de meilleure qualité. La qualité n’est absolument pas déterminée par la pression d’éclatement.

Un autre aspect critique est que l’on ne peut pas comparer les conditions d’utilisation réelles avec les conditions en laboratoire. quand un manomètre est mis en service, il est certain que son usage en correspondra pas en tous points au conditions de test d’un laboratoire. La pression qu’un tube manométrique peut supporter dans des situations réelles dépend de nombreuses variables, notamment :

  • Les vibrations et pulsations mécaniques
  • Les pics de pression et les surpressions
  • Les milieux agressifs et corrosifs
  • Températures de fonctionnement élevées et basses
  • La durée d’utilisation du manomètre

Conseils personnalisés sur les manomètres pour les clients WIKA

WIKA effectue des tests destructifs en laboratoire pour déterminer la pression d’éclatement d’un manomètre. Mais plutôt que de publier la pression d’éclatement de chaque instrument, nous partageons cette information dans le cadre d’une conversation plus large avec les clients. Nous voulons qu’ils comprennent ce que ce chiffre signifie, ce qu’il ne signifie pas et quels autres critères doivent être pris en compte pour choisir un instrument de mesure en toute connaissance de cause.

La conception du système et les exigences de sécurité ne doivent pas être basées sur les pressions d’éclatement des manomètres. Chaque fois que la pression a le potentiel de dépasser la capacité nominale de l’instrument de mesure, le système doit être conçu pour éliminer un tel événement (voir ASME B40.100 – 2013).

Si la surpression (également appelée surcharge), les pics de pression et éventuellement la pression d’éclatement sont une préoccupation, il existe des moyens d’accessoiriser le manomètre avec des dispositifs de protection, tels qu’un limiteur de pression, une vis frein, un raccord amortisseur ou une vanne à pointeau. Une autre solution consiste à choisir des manomètres qui peuvent mieux gérer les surpressions et les pics de pression que les manomètres conventionnels. Ces options sont possibles avec les modèles 23X.36, 43X.36 et 43X.56, qui offrent une sécurité élevée en cas de surpression.

WIKA, la pression et la température sur-mesure



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.