WIKA, la pression et la température sur mesure

 

WIKA offre une gamme complète de densimètres pour mesurer avec précision l’hexafluorure de soufre (SF6) ainsi que d’autres gaz. Nos solutions de mesure de densité de gaz compensées en température utilisent l’un des quatre types de technologies de détection de pression : bimétal, soufflet, chambre de référence et détection électronique avec pont de Wheatstone.

Les systèmes de surveillance intelligents utilisent une approche basée sur les conditions – réparer ou remplacer quelque chose uniquement lorsque le besoin s’en fait sentir – plutôt que de s’en remettre uniquement à la maintenance préventive ou réactive. La surveillance en ligne du gaz SF6 avec analyse des tendances réduit le risque de défaillance et diminue les coûts d’exploitation en utilisant une telle stratégie basée sur des critères d’état. Plus de travaux inutiles dans le cadre de cycles de maintenance définis. Moins d’appels de dépannage pour corriger les défauts. Moins de temps d’arrêt de l’installation. Marges bénéficiaires plus élevées.

L’utilisation d’un densimètre signifie également des délais d’exécution plus rapides et une plus grande sécurité. Si le système signale une fuite, les techniciens peuvent utiliser un détecteur de SF6 portable pour en déterminer rapidement l’emplacement exact sur le disjoncteur, la ligne ou le transformateur endommagé, pour ensuite réparer l’équipement défectueux. Un système en ligne rend le processus encore plus facile en donnant un aperçu de l’emplacement de la fuite.

Les centrales électriques et les équipements de transmission et de distribution d’électricité sont exposés à toutes sortes de conditions météorologiques, notamment des températures extrêmes, une humidité élevée, des vents violents et des changements soudains de la pression ambiante. Nos produits pour la surveillance de la densité du gaz SF6 sont solides, construits pour résister aux conditions difficiles et offrir de nombreuses années de service fiable.

Compensation de température

La compensation de la température est un problème d’application courant dans le domaine des instruments de mesure des gaz. À volume constant, la pression d’un gaz idéal augmente proportionnellement à la température. C’est la loi de Gay-Lussac. Par conséquent, toute variation de la température ambiante entraînera une variation similaire de la pression (figure 1), même si la densité du gaz reste constante. Pour déterminer la densité réelle du gaz, un instrument de mesure de la pression doit prendre en compte – ou compenser – les variations de température (figure 2). Le résultat est la pression compensée en température (figure 3), une valeur affichée qui correspond à la densité réelle du gaz.

Compensation de la température des instruments de mesure de gaz

Compensation en température de divers instruments

WEgrid Products propose plusieurs types de densimètres et d’indicateurs de densité de gaz compensés en température.

  • Bimétal : densimètre et indicateur de densité de gaz – Une bande bimétallique située entre le mouvement et le tube de mesure convertit les variations de température en variations de longueur. L’indication sur le cadran est constante, malgré les variations de pression induites par la température. Seule la baisse de pression due à la perte de gaz est affichée.
  • Soufflet métallique : Contrôleur de densité de gaz avec sonde de température externe – La compensation de température avec sonde capillaire externe permet de mesurer la température directement dans la cuve de gaz SF6.
  • Chambre de référence : densistat – Dans les densistats WIKA, un compartiment rempli de gaz SF6 pur sert de référence. Un capteur en acier inox mesure la densité du gaz à l’intérieur de l’équipement à moyenne ou haute tension et la compare à celle du gaz contenu dans la chambre de référence. Si la densité du gaz de l’équipement tombe à un niveau spécifié, le densistat envoie un avertissement. Le densistat étant hermétiquement fermé, le gaz de référence est insensible aux variations de la température ambiante ou de la pression atmosphérique. Le résultat : Pas de fluctuations de la valeur mesurée, ni de fausses alarmes causées par des changements environnementaux. En outre, la présence d’une chambre de référence signifie que ces densistats ne nécessitent pas de réétalonnage.
  • Capteur électronique : Transmetteur de densité de gaz – Un capteur de pression spécialement conçu pour mesurer la densité du SF6 délivre un signal de sortie compensé en température. Son capteur électronique utilise un pont de Wheatstone pour détecter la pression et la température du SF6 à l’intérieur de l’équipement isolé au gaz, puis utilise un système d’évaluation électronique pour calculer avec précision la densité actuelle du gaz. Pour une protection encore plus grande contre les températures et les pressions ambiantes, le capteur en acier inox est hermétiquement scellé et entièrement soudé.

WEgrid Products dispose d’un vaste portefeuille d’instruments modulaires spécialement conçus et optimisés pour la surveillance de la densité du gaz SF6 dans les équipements électriques moyenne et haute tension. Les clients ont le choix entre des instruments mécaniques/mécatroniques et électroniques avec différentes précisions, plages de mesure, signaux de sortie, fonctionnalités d’alarme et autres caractéristiques. Contactez nos spécialistes du SF6 pour plus d’informations sur le traitement industriel du gaz SF6.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.