L’instrument de mesure fonctionne-t-il toujours comme il le devrait ? Les capteurs de pression avec fonction IO-Link et diagnostic intégrée fournissent des informations sur leur état en un coup d’œil. Ce que cela signifie en détail peut être illustré à l’aide de l’exemple du capteur type A-1200 de WIKA.

L’A-1200 est conçu pour être utilisé dans des applications industrielles, notamment pour les mesures de pression dans les machines intelligentes. Il est équipé du système IO-Link pour l’échange bidirectionnel de données. Via ce canal, l’instrument communique les informations de sa fonction de diagnostic au maître, qui les cartographie pour le niveau de contrôle.

Affichage clair

Les capteurs de pression avec fonction IO-Link et diagnostic fournissent des informations sur l’état de l’instrument en un coup d’œil. Ceci est expliqué en utilisant le capteur de pression A-1200 comme exemple.

Dans cet exemple, l’état du capteur est affiché sous forme de tableau. L’utilisateur peut voir immédiatement et sans équivoque s’il y a un défaut ou une anomalie. La fonction de diagnostic fournit un aperçu de l’état sur la base des paramètres suivants :

  • Le capteur est défectueux
  • Surpression
  • Sous-pression
  • Sur-température
  • Sous-température

Indication de variations dans le process

Si la fonction de diagnostic détecte une surpression ou une sous-pression, l’instrument de mesure fonctionne en dehors de ses spécifications. L’A-1200 est un produit extrêmement robuste qui peut supporter une surpression, même sur une longue période. Un message d’erreur via IO-Link n’est pas nécessairement lié à un défaut du capteur. Il attire plutôt l’attention de l’utilisateur sur un changement possible des conditions du process. Ce changement ne serait autrement remarqué qu’en cas de défaillance réelle du capteur.

Température de l’électronique du capteur

Les données relatives à la température se rapportent aux mesures effectuées dans l’électronique du capteur. Des écarts par rapport aux spécifications peuvent être causés, par exemple, par une augmentation de la température ambiante. Cela peut avoir des effets négatifs sur la détection correcte de la pression du process ou sur la durée de vie de l’instrument. L’utilisateur est donc averti à temps des conséquences graves pour le process et le capteur.

Informations supplémentaires

En plus de la description de l’état, l’A-1200 enregistre d’autres informations qui sont lues via IO-Link. Il enregistre notamment les valeurs minimales et maximales de la pression et de la température depuis la mise en service du capteur. En cas de surcharge, l’utilisateur peut suivre sa progression. L’appareil dispose également d’un compteur d’heures de fonctionnement et affiche la température mesurée de l’électronique. Les enregistrements sont continus. Si une réinitialisation de l’instrument est nécessaire, tous les paramètres sont écrasés après le redémarrage.

Note

Vous pouvez consultez le site web de WIKA pour de plus amples informations sur le modèle A-1200 avec fonction IO-Link et diagnostic. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Veuillez également lire notre article : comment fonctionne l’IO-Link ?

Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur le capteur de pression WIKA modèle A-1200.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.