Malgré toutes les aides électroniques, une voiture n'a toujours que quatre points de contact avec la route, chacun ayant à peine la taille d'une carte postale. Chacun de ces quatre pneus est essentiel pour la sécurité du voyage, et ce dans les …
Savoir-faire
Quels sont les avantages d’un boîtier de raccordement pour les transmetteurs de pression immergeables ?
Pierre Forestier | Général, Savoir-fairePour la mesure de niveau, un boîtier de raccordement pour transmetteur de pression immergeable est un accessoire discret et simple. Grace à lui, les coûts d'installation de certains emplacements de mesure peuvent être considérablement réduits. Les capteurs …
Un accessoire indispensable pour la fixation des transmetteurs de pression immergeables
Pierre Forestier | Savoir-faireLa mesure de niveau avec un transmetteur de pression immergeable est un process simple : Le capteur est descendu par son câble dans une cuve ou un plan d'eau. Dans certains cas, des accessoires facilitent l'installation, par exemple une pince de fixation de câble. …
Jouez la sécurité avec le double manifold à 2 voies (isolement + purge) !
Pierre Forestier | Savoir-faireUne vanne d'instrumentation double à deux voies est généralement monobloc. Elle comporte deux vannes d'isolement (blocage) et une vanne d'évacuation (purge). Si la vanne d'isolement côté process ne se ferme plus en cas de défaut, la deuxième vanne d'arrêt …
La pression d’éclatement : qu’est-ce que c’est et pourquoi WIKA a choisi de ne pas la publier.
Pierre Forestier | Savoir-faireLorsqu'on demande aux spécialistes produits de WIKA de choisir un manomètre industriel pour l'application d'un client, nous prenons en compte de nombreux facteurs : Y aura-t-il des vibrations ou des pulsations extrêmes ? Quelles sont les températures ambiante et du …