Savoir-faire

Précision des capteurs de pression – Qu’est-ce que cela signifie exactement?

Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faire
Précision des capteurs de pression

Comment définit-on la précision des capteurs de pression ? L’écart de la courbe caractéristique réelle par rapport à la courbe idéale est souvent appelé «précision». Cependant, le terme lui-même ne peut être trouvé dans aucune norme nationale ou …

Continuer à lire...

Pourquoi l’hexafluorure de soufre (gaz SF6) est-il utilisé dans les équipements électriques moyenne et haute tension ?

Pierre Forestier | Savoir-faire
Gaz SF6

Dans l'atmosphère, le gaz SF 6 est indésirable en raison de sa forte contribution potentielle au réchauffement climatique et figure, avec cinq autres gaz, dans le protocole de Kyoto. Son impact sur le climat est 22 800 fois supérieur à celui du dioxyde de …

Continuer à lire...

Intégration d’un élément capteur de pression – compensation du signal pour l’erreur du point zéro et de l’échelle

Philippe Bertrand | Applications, Savoir-faire
Compensation d'erreur du signal pour le point zéro et l'étendue de mesure

L'installation d'un élément capteur de pression seul présente l'avantage d’avoir des dimensions très compactes. Cependant, certains points doivent être pris en compte pour son intégration dans l’équipement, ce qui représente un effort supplémentaire pour …

Continuer à lire...

Qu’est-ce qu’un pressostat electronique ?

Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faire
pressostat électronique WIKA type PSD-4

Il est devenu de plus en plus courant d'utiliser un pressostat électroniques dans l'industrie et l'utilisation du pressostat mécanique est en baisse. Les avantages de la version électronique du pressostat sont un affichage numérique, des points de commutation …

Continuer à lire...

Différence entre la précision et la précision du point de commutation d’un pressostat électronique

Philippe Bertrand | Savoir-faire
différence entre la précision et la précision du point de commutation d'un pressostat électronique

De nombreux utilisateurs éprouvent des difficultés à choisir un pressostat électronique adapté à leur application, en raison de la différence entre la précision et la précision des points de commutation dans de nombreuses fiches techniques officielles. …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales