Savoir-faire

Maintenance prédictive avec l’IIoT : comment prévenir les pannes

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Dans l'industrie moderne, prévenir les pannes et optimiser la durée de vie des équipements sont des actions essentielles pour réduire les coûts, prolonger la vie des installations et atténuer les risques liés à la sécurité, la santé et la qualité …

Continuer à lire...

Pourquoi est-il important l’étalonnage des balomètres ?

Betty Pic | Général, Savoir-faire
Calibrazione dei balometri

L'étalonnage des balomètres est essentiel pour une mesure correcte des flux d'air, de la pression et de la température. Il joue un rôle clé pour garantir que ces environnements respectent les normes de sécurité et d'efficacité. En effet, dans le domaine de la …

Continuer à lire...

Mesure de pression : Un seul fournisseur pour une solution complète

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Collaboration with a pressure measurement system provider is the efficient way to design a measuring point specifically for the application.

La mesure de la pression pourrait être si simple : Installer un manomètre, un transmetteur de pression ou un instrument de mesure IIoT  - et c'est terminé. Mais dans de nombreux cas, un emplacement de mesure nécessite plus de composants que le seul instrument de …

Continuer à lire...

La fonction de contact rend les manomètres et les thermomètres « actifs »

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Switch contacts: WIKA uses four types

Les contacts dans les manomètres et les thermomètres mécaniques élargissent considérablement leur fonctionnalité. Ils permettent de surveiller les valeurs limites en plus de l'indication sur site. Ces instruments avec contacts sont donc un élément important de …

Continuer à lire...

Quelle option pour la décarbonisation ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
CCUS demands high standards from measurement technology.

La décarbonisation représente un défi majeur pour l'industrie. "La capture, l'utilisation et le stockage du carbone" (CCUS) est une méthode qui permet de réduire les émissions de CO 2 nuisibles au climat. Il s'agit de séparer le dioxyde de carbone des …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde RTD ou thermocouple : lequel choisir et quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales