Nouvelle solution WEgrid

Ce sont entre autres les fabricants de disjoncteurs haute et moyenne tension qui utilisent le gaz SF6 pour ses propriétés isolantes. Mais il faut surveiller la présence du gaz dans les cuves car une fuite de gaz SF6 altère l’isolation électrique et peut entraîner la desctruction du disjoncteur.

Un instrument de mesure de pression, que ce soit un manomètre, un pressostat ou un transmetteur de pression, voit sa mesure varier certes en fonction de la pression qu’il subit mais également en fonction de facteurs externes comme la pression atmosphérique (liée à la météo ou à l’altitude) et les variations de température. En prenant l’exemple d’un manomètre standard, l’indication fournie par l’aiguille de l’instrument dérivera si la météo change, si l’appareil a été installé en altitude ou si la température ambiante varie.

Gaz SF6

Affichage d’un manomètre en altitude

 

C’est ce qui se passe avec le cadran de ce manomètre : la valeur réelle de pression correspond à l’aiguille fictive bleue ; mais l’aiguille réelle qui est en noir subit l’influence des facteurs externes et fournit une indication qui surrestime la pression mesurée.

 

 

Pression dangereuse dans une cuve de  gaz SF6

Pression dangereuse dans une cuve de gaz SF6

 

 

Si ce phénomène ne présente pas d’inconvénient majeur dans la plupart des cas, il n’en est pas de même pour la mesure du gaz SF6.

Car s’il y a une fuite dans la cuve contenant le gaz SF6, l’indication sur l’instrument va décroître ; et on peut arriver à une situation où la pression réelle dans la cuve devient dangereuse (aiguille fictive bleue dans la zone rouge du cadran du manomètre) ; mais l’aiguille réelle en noir surrestime toujours la pression à cause de l’influence des facteurs externes et donne une mesure erronée qui ne permet pas de détecter la situation de fuite du gaz SF6.

 

C’est pourquoi les instruments de mesure utilisés pour le gaz SF6 sont spécifiques de façon à ce que la mesure ne soit pas perturbée par les facteurs externes mentionnés ci-dessus ; on parle alors d’instruments de mesure de densité du gaz SF6 :

  1. Les boîtiers sont hermétiquement scellés de façon à ne pas subir les variations de pression atmosphérique (météo ou altitude).
  2. Les instruments sont équipés d’un système de compensation des variations de température; ce système peut être mécanique (par exemple avec une biellette de compensation sur les indicateurs de densité comme ci-dessous) ou électronique.
    instrument de mesure de densité du gaz sf6

    instrument de mesure de densité du gaz sf6

    Selon les fonctionnalités requises pour l’instrument de mesure de densité (indication, contact électrique, transmission d’un signal), les types d’instruments sont les suivants : indicateurs de densité, densimètres, densistats, transmetteurs de densité.

Note : Les informations relatives à l’instrumentation gaz SF6 sont à retrouver sur le site WIKA


2 Réponses à
  1. Khazri ridha

    J̌e subis maintenant un défaut pression gaz sf6. Sur la cellule HTA

    • Betty Pic

      Bonjour
      Merci pour votre question. Un défaut de pression du gaz SF6 dans une cellule HTA est une situation qui nécessite une grande attention.
      Il est important de faire investiguer ce problème pour identifier la cause exacte (vérification de la pression, inspection visuelle, utilisation de détecteurs de fuite).
      Cordialement


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.