Il existe 3 types d’erreurs spécifiques qui ont un impact négatif sur la précision des capteurs de pression. La vidéo de WIKA montre, de manière simple et compréhensible, la différence entre les erreurs du point zéro, les erreurs d’échelle et la non-linéarité.

Dans les instruments de mesure de pression, des imprécisions se produisent lorsque le signal de sortie s’écarte du résultat de mesure requis. Si les valeurs de pression sont supérieures ou inférieures à celles que vous mesurez réellement, vous risquez de compromettre la performance et la sécurité de l’application. Il est donc important de pouvoir reconnaître les erreurs et de comprendre comment elles se produisent.

En utilisant des analogies et des animations simples, cette courte vidéo de WIKA décrit les trois principales erreurs qui affectent la précision des capteurs de pression :

  • Erreur du point zéro : le début de la plage de mesure est trop élevé ou trop bas (c’est le décalage connu du point zéro), ce qui déplace toute l’échelle vers le haut ou vers le bas de cette valeur de décalage.
  • Erreur d’échelle : les distances entre les différentes divisions (l’échelle) du point zéro à la valeur de la pleine échelle sont égales mais erronées, ce qui a pour effet des erreurs d’agrandissement à l’extrémité supérieure de l’échelle.
  • Non-linéarité : les distances entre les différentes divisions du point zéro à la valeur pleine échelle ne sont pas égales (non-linéarité), ce qui transforme la ligne droite idéale en une courbe.

Certains utilisateurs utilisent indifféremment les termes de précision et de non-linéarité du capteur. Mais comme le montre la vidéo, la non-linéarité n’est qu’une des erreurs qui provoquent des inexactitudes. Et dans la vie réelle, plusieurs erreurs peuvent se produire simultanément : elles peuvent s’annuler ou provoquer des inexactitudes plus importantes.

Regardez la vidéo pour une explication simple et accessible des principaux types d’erreurs qui affectent la précision des capteurs de pression.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.