IO-Link

Une question revient fréquemment dès que l’on parle de pressostat électronique (jusqu’à présent le PSD-30, maintenant le PSD-4) : qu’est-ce que l’IO-Link et à quoi cela sert-il ?

L’IO-Link est une nouvelle interface de communication dans le domaine de l’automatisation industrielle / construction de machines. Les principaux fournisseurs de technologie d’automatisation se sont réunis pour former le « consortium IO-Link » et ont défini cette nouvelle interface. Elle peut être utilisée pour échanger des informations sur la ligne de signal déjà existante jusqu’au niveau du terrain, en utilisant un protocole série. L’avantage est que, par exemple dans le cas d’un pressostat, la communication bidirectionnelle est possible via la connexion à 3 fils déjà existante. Les données suivantes peuvent être échangées en utilisant le protocole standardisé :

  • Valeurs de mesure: analogiques ou numériques
  • Paramètres de configuration: de façon centralisée du système de commande au capteur
  • Informations de diagnostic: de l’instrument au système de contrôle

Pour plus de détails sur l’IO-Link, n’hésitez pas à consulter la page d’accueil du site anglais IO-Link ou la page produit de pressostat électronique WIKA PSD-4.

 


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.