WIKA, LA PRESSION ET LA TEMPERATURE SUR-MESURE

Quels sont les avantages des pressostats à soufflet métallique et sur quoi reposent-ils ? Les avantages sont basés sur la conception sans faille de leur système de mesure. Cette solution permet une répétabilité stable en permanence et, en même temps, élimine le risque de fuite.

Les systèmes de mesure à soufflet reposent sur une technologie de fabrication éprouvée. La production de soufflets métalliques, par exemple en acier inox ou en alliage de cuivre, se déroule en plusieurs étapes. Des disques circulaires sont d’abord découpés dans une pièce de métal plate, puis façonnés en forme de coupelle. Ils sont ramollis par un processus de cuisson dans un four à plus de 600 °C, puis étirés en longs tubes à paroi mince et sans soudure.

Une élasticité constante

Les tubes sont ondulés à l’aide d’outils de formage à haute pression, puis sont coupés à la taille voulue. À l’étape suivante, les cylindres métalliques en forme de ressort sont pressés ensemble selon les dimensions spécifiées (longueur, diamètre extérieur et intérieur). Cela crée l’élasticité constante nécessaire à la répétabilité stable du mouvement. Dans la dernière étape, les soufflets sont dégraissés et passivés, c’est-à-dire qu’ils reçoivent une couche protectrice contre la corrosion.

Soufflets en acier inoxydable pour pressostats

Fonctionnement sans joint

Dans un pressostat, le soufflet métallique est brasé ou soudé au raccord process. Son autre extrémité est en contact avec le mécanisme de transmission. Cela signifie que l’instrument dispose d’un système de mesure entièrement sans soudure, sans avoir besoin de matériaux d’étanchéité en caoutchouc, et que le risque de fuite est éliminé. Grâce à cette caractéristique, les pressostats à soufflet métallique conviennent à un large éventail d’applications. La fiabilité du process est également garantie avec les fluides liquides.

Une précision permanente

Un soufflet métallique modifie sa longueur en fonction de la pression. Lorsqu’un point de commutation défini est atteint, il déclenche la fonction de commutation via un mécanisme de transmission. Si la pression diminue ou augmente à nouveau, le soufflet reprend sa forme initiale et le contact de commutation revient dans sa position initiale.

Le mouvement d’expansion d’un soufflet métallique présente une grande linéarité. Le différentiel de commutation, qui est ajusté avec précision par un système de ressorts calibrés spécifiques, reste donc constant. Cela garantit la précision du contrôle de la pression et de la commutation, même sur une longue période.

Note

Vous trouverez des informations détaillées sur les pressostats à soufflet métallique, par exemple les modèles PSM-520, PSM-550 et PSM-700, sur le site Web de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.