WIKA répond aux questions fréquemment posées (FAQ) sur les principes physiques de base de la pression et de la mesure de la pression. Cela comprend des explications sur la pression absolue, la pression atmosphérique, la pression relative et la pression différentielle.
La pression est généralement définie comme une force qui agit uniformément sur une zone définie. Il existe plusieurs types de pression et plusieurs façons de les mesurer.
Qu’est-ce que la pression relative ?

Schéma d’un manomètre
La pression relative est la pression d’un système au-dessus de la pression atmosphérique. La pression relative est référencée à zéro par rapport à la pression de l’air ambiant (ou pression atmosphérique), de sorte que les mesures de pression relative incluent la pression due au poids de l’atmosphère. Cela signifie que la pression relative varie en fonction de l’altitude au-dessus du niveau de la mer ainsi que des conditions météorologiques. Étant donné que tous les process d’une raffinerie ou d’une usine de fabrication sont à la même pression atmosphérique, la mesure de la pression relative est suffisante pour la plupart des applications industrielles.
Quelle est la relation entre la pression relative et la pression absolue ?
Une mesure de pression basée sur une pression de référence de zéro, ou aucune pression du tout, est connue sous le nom de pression absolue. La pression zéro n’existe que dans un vide parfait, et l’espace est le seul endroit où cela se produit naturellement. Par conséquent, une lecture de pression absolue est égale à la pression atmosphérique (ambiante) plus la pression relative. Cela signifie que la pression relative est égale à la pression absolue moins la pression atmosphérique (ambiante). Lorsque la pression absolue est supérieure à la pression atmosphérique, on parle de surpression positive ; lorsque la pression absolue est inférieure à la pression atmosphérique, on parle de surpression négative.
Qu’est-ce que la pression atmosphérique ?
L’atmosphère de la Terre a un poids et crée une pression. Également appelée pression barométrique ou pression ambiante, la pression atmosphérique est soumise à des fluctuations qui dépendent des conditions météorologiques. Des phénomènes naturels tels que les cyclones et anticyclones peuvent faire varier la pression atmosphérique jusqu’à 5 %.
Qu’est-ce que la pression différentielle ?
La pression différentielle est la différence de pression entre deux points dans un process. Un manomètre différentiel possède généralement deux orifices d’entrée (un pour chacun des points surveillés). Avec un manomètre différentiel, les opérateurs n’ont pas besoin de surveiller en permanence deux manomètres distincts et de déterminer la différence entre les lectures. Les manomètres différentiels sont utilisés dans de nombreuses industries dans le cadre de systèmes de contrôle pour la filtration, les niveaux et les débits de liquides.
Quelles sont les unités utilisées pour mesurer la pression ?
En Europe, les unités les plus couramment utilisées pour mesurer la pression sont le bar et le millibar (mbar)et aux Etats-Unis se sera plutôt la livre par pouce carré (psi). L’unité standard internationale de pression est le pascal (Pa en abrégé) : N/m2, ou newton par mètre carré. 1 bar = 100 000 Pa. La pression peut également être mesurée en atmosphères (atm), en pouces de mercure (in. Hg), en millimètres de mercure (mm Hg) et en torr (environ 133,3 Pa). L’unité utilisée dépend de l’instrument de mesure de pression, de l’industrie, des préférences et des normes de mesure d’un pays.
WIKA est un leader mondial de l’instrumentation de mesure de pression. Contactez les spécialistes de WIKA si vous avez des questions sur ce qu’est la pression relative et si vous voulez savoir lesquels de nos quelques 120 modèles de manomètres conviennent à vos process et à votre budget.