Monoflange WIKA type IVM monté sur un transmetteur de pression type UPT

La fiabilité d’une vanne ou d’un manifold est essentielle pour la sécurité de l’ensemble de l’installation. Presque tous les instruments de mesure de pression fonctionnent avec une vanne ou une combinaison de vannes ou manifolds. Le choix d’une vanne ou d’un manifold de haute qualité est essentiel non seulement pour garantir la précision de la mesure de pression, mais aussi pour éviter des fuites dangereuses ou des dommages à l’installation.

Fiabilité en cas de surpression

Vanne à pointeau type IV10

Vanne à pointeau type IV10

En cas de surpression, l’opérateur et l’environnement doivent être protégés, surtout lorsque la pression est très élevée.

C’est pourquoi la vanne à pointeau, le manifold ou la monoflange doivent être conçus de manière à éviter toute fuite involontaire de composants, de fluides ou de gaz en cas d’augmentation de pression (chapeau anti-blow-out). L’opérateur est ainsi protégé contre les blessures et l’environnement est protégé contre la contamination.

Solution durable

Manifold type IV20

Manifold type IV20

Pendant le fonctionnement, l’étanchéité de la vanne ou du manifold doit être assuré pour les bulles et doit conserver ses propriétés pendant une longue période de temps.

Ceci est assuré par la pointe sur le chapeau. Comme il ne tourne pas, la garniture d’étanchéité ne s’use pas et sa durée de vie s’en trouve prolongée. Une longue étanchéité de la vanne est ainsi garantie.

 

Manifold 3 voies type IV30

Manifold 3 voies type IV30

Facile à utiliser

A haute pression, il est encore plus important que la vanne s’ouvre et se ferme en douceur. Avec une faible valeur de torsion, la vanne peut être actionnée, même à la pression maximale, sans trop d’efforts et sans risque de blessures pour l’opérateur.

De plus, la position de la vanne et le débit peuvent être facilement contrôlés et réglés avec précision en tournant la poignée.

Tout en un

Manifold 3 voies type IV51

Manifold 3 voies type IV51

Avoir un seul fournisseur pour plusieurs composants est sans aucun doute un gros avantage. Outre les économies de coûts considérables, il permet également de gagner du temps. Vous avez également l’assurance que vous recevrez toujours la même qualité supérieure.

Il est encore plus important d’acheter un système qui a été testé dans son intégralité par des spécialistes expérimentés avant la livraison, afin que cet aspect ne doive plus être pris en compte pendant l’installation. Le fournisseur devient ainsi un véritable partenaire qui connaît les spécificités de chaque installation et dispose toujours de solutions adaptées aux besoins du client.

Conclusion

La sécurité d’une installation commence par la fiabilité de chaque composant individuel, y compris les vannes ou manifolds qui y sont installés. L’offre WIKA comprend des vannes à pointeau, des manifolds et des monoflanges qui répondent pleinement à toutes ces exigences et sont parfaits pour être intégrés avec vos instruments de mesure. WIKA propose également des solutions combinées avec des instruments, des vannes et d’autres accessoires (ex. : limiteur de pression, syphon, etc…) qui ont déjà été testés en combinaison et qui peuvent être installés immédiatement. De plus, la gamme de vannes comprend des vannes à boisseau sphérique pour l’instrumentation et la tuyauterie, ainsi que des vannes et accessoires pour des pressions allant jusqu’à 60.000 psi.

Note

Vous trouverez de plus amples informations sur nos vannes sur le site Internet de WIKA.

Voir aussi notre post

Découvrez pourquoi vous préférerez nous confier votre instrument de mesure de pression pour l’associer avec des accessoires

 


2 Réponses à
  1. Abdelhak Haouche

    Cher Stephane
    Durant mes 32 ans d’expérience dans le domaine oil & gas j’ai connus pas mal de marque Masoneilan , ficher , Valtek honeywell , mais jamais la marque WIKA
    Je voudrais bien avoir in prospectus sur tous les models d’instruments que vous faire
    Specialement les transmetteur SIL 1, 2, 3
    Amicalement votre
    Abdelhak Haouche

    • Sandrine Beaufils

      Très cher Abdelhak,

      Merci pour votre intérêt à notre article, et merci d’avois pris le temps de nous écrire.
      Nous allons remédier à cela en prenant contact avec vous. Vous devriez recevoir un email de notre spécialiste sous peu, vous invitant à un échange téléphonique pour connaitre plus particulièrement vos attentes.

      Dans cette attente,

      Très cordialement

      Stéphane Peyrache


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.