Qu'est-ce que le MTTF et le MTTFD

Qu’est-ce qu’une valeur MTTF ?

La valeur MTTF (mean time to failure) est un terme dérivé du domaine de l’analyse et de l’évaluation des risques. La signification exacte représente le temps moyen avant une défaillance ou simplement la durée de vie moyenne d’un composant. Le MTTF a acquis une pertinence particulière grâce à la norme EN ISO 13849-1. Conformément à cette norme, le niveau de performance peut être calculé sur la base du MTTF. Cela signifie que cette valeur est utilisée pour l’évaluation des risques des machines et des installations. Cette valeur est donc également importante pour le marquage CE, puisque la sécurité des machines doit également être évaluée dans le cadre de l’évaluation de la conformité.

Qu’est-ce qu’une valeur MTTFD ?

La valeur du MTTFD est importante dans ce contexte. La valeur MTTFD est le « temps moyen avant une défaillance dangereuse » (mean time to dangerous failure).

Différence entre MTTF et MTTFD

La différence entre MTTF et MTTFD est que la valeur MTTF ne fournit qu’une indication neutre de la durée de vie moyenne en service d’un composant. La valeur MTTFD, en revanche, indique le temps de fonctionnement jusqu’à ce qu’une défaillance dangereuse se produise. Cela signifie que, dans ce cas, seules les défaillances affectant la fonction de sécurité sont prises en compte et incluses dans le niveau de performance. Exemple de défaillance non dangereuse : la défaillance d’un certain capteur peut causer des dommages au moteur, mais n’est pas pertinente pour les considérations de sécurité dans l’évaluation des risques et des dangers.

Pourquoi les fabricants de composants ne fournissent-ils pas une valeur MTTFD ?

Les fabricants de composants (tels que WIKA) ne peuvent pas fournir la valeur MTTFD puisqu’ils savent seulement quand leur composant peut en moyenne être défaillant, mais pas quels défauts, s’il y en a, sont des défauts dangereux. Cela dépend entièrement de la fonction concernée. De plus, la combinaison de plusieurs éléments peut également affecter le temps total avant une défaillance dangereuse (MTTFD). Cela signifie que le MTTFD ne peut être déterminé que par la personne qui conçoit la machine ou le système avec le composant correspondant et qui planifie les fonctions de sécurité qu’elle prévoit. En général, ce sont les développeurs ou les concepteurs qui peuvent calculer la valeur MTTFD.

Pour plus d’informations sur la valeur du MTTF ou du MTTFD, n’hésitez pas à nous contacter.

A lire également sur le même thème : MTTF et MTBF : définition et utilisation


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.