« L’agrément UL » est un agrément produit important et bien connu. Le fait qu’il existe différents agréments pour « UL » (« Underwriters Laboratories ») est toutefois moins connu.

Fig. gauche : Marquage « Homologation UL » pour le Canada et les États-Unis Fig. droite : Marquage  » Composant reconnu UL  » pour le Canada et les États-Unis

Lorsque l’on parle en général « d’agrément UL », il s’agit dans la plupart des cas de « l’homologation UL ». Toutefois, en plus de « l’homologation UL », l’agrément « Composant reconnu UL » peut également être obtenu pour des produits spécifiques. En fonction de l’agrément requis pour un instrument, un marquage individuel est nécessaire (voir figure).

Mais où réside la différence entre les deux « agréments UL » ?

Les produits avec « homologation UL » correspondent à un produit final (produit fini) ou à un composant pour des installations sur le terrain. Ces produits ont été testés en conséquence et peuvent être installés en tenant compte des directives d’installation locales applicables, par exemple ANSI/NFPA 70, « National Electrical Code » (NEC).

Alors qu’un produit avec « Composant reconnu UL » n’est pas directement destiné à une installation exclusive ou directe sur le terrain. Au contraire, comme le nom de l’homologation l’indique, ces produits sont destinés à être utilisés comme composants d’un système pour lequel une « homologation UL » doit être obtenue. L’installation de ces composants est généralement effectuée en usine et non sur le terrain. Le produit (qui doit être considéré comme un composant au sens de « l’agrément UL ») a subi certains tests et évaluations pour le système spécifique pendant l’agrément en tant que « composant reconnu  UL », ce qui simplifie « l’homologation UL » du système complet.

Le capteur de pression WIKA type R-1 pour l’industrie HVAC +R (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération) peut être pris comme exemple. Pour ces instruments, un agrément en tant que « Composant reconnu UL » pour l’industrie du froid « Composant – Régulateurs, Réfrigération » a été obtenu. Cela simplifie le travail des fabricants de systèmes et d’installations de réfrigération pour l’obtention de « l’homologation UL » pour l’unité complète.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.