Les fours et les bains d’étalonnage peuvent-ils être utilisés comme références internes ? Les fours et les bains d’étalonnage constituent une solution pratique pour les étalonnages en température. Cela est vrai aussi bien sur le terrain qu’en laboratoire, car ils offrent une source de température stable et autonome avec une sonde à résistance (PRT) intégré.

Le thermomètre à résistance mesure la température à l’intérieur du four ou du bain d’étalonnage et affiche la température actuelle de celui-ci. Donc, avons-nous besoin d’une autre sonde de référence, ou le four (ou bain) est-il suffisant pour effectuer un étalonnage complet ?

Les fours et les bains d’étalonnages peuvent-ils servir de référence ?

Les fours et les bains d’étalonnage constituent des sources de chaleur très stables et uniformes pour les étalonnages. Ils sont équipés de thermomètre PRT pour contrôler leur température. Bien que ces PRT soient suffisamment précis pour assurer cette fonction de contrôle, ils ne sont généralement pas adaptés comme référence pour l’étalonnage des sondes de température. Il y a trois raisons à cela :

1- Leur précision est généralement la même que celle d’une sonde étalonnée typique (connue sous le nom d’élément à tester, il n’y a donc pas le rapport d’incertitude de test (TUR) requis.
2- Ils sont fixés en un seul endroit dans le four ou le bain d’étalonnage. Si l’élément à tester n’est pas placé à côté de la référence (ce qui peut ne pas être possible ou na pas être pratique), des erreurs supplémentaires peuvent se produire en raison d’erreurs d’homogénéité.
3- Le PRT étant fixe, il est généralement peu pratique de le faire réétalonner après son installation dans le bain d’étalonnage ou le four.

Quelle sonde de température doit être utilisée comme référence ?

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, un instrument de référence est généralement utilisé en complément d’un bain ou d’un four pour étalonner les sondes de température telles que les sondes à résistances et les thermocouples. Normalement, ces sondes à résistances ont leur propre affichage séparé. Afin de minimiser la quantité d’équipement nécessaire pour une utilisation sur le terrain ou en usine, de nombreux fours et bains d’étalonnage sont équipés d’un affichage de référence PRT intégré. Un affichage séparé permet d’obtenir un degré de précision plus élevé. Avec certains bains et fours, il est possible de sélectionner la sonde à résistance de référence au lieu de la sonde à résistance intégré pour contrôler le bain. Cela permet un contrôle plus précis de la température ainsi qu’une erreur de d’homogénéité plus faible.

Préparation de l’étalonnage avec des sondes de référence

Réglez le four ou le bain d’étalonnage au point de consigne de la température souhaitée et insérez la référence et les éléments sous test dans le liquide du bain ou dans l’insert du four. Positionnez les éléments de détection de la résistance de référence et des éléments à tester aussi près que possible les uns des autres. Ils peuvent généralement être montés à la même hauteur et à une faible distance les uns des autres. Les inserts du four peuvent compter plusieurs alésages, avec généralement l’alésage de la référence au centre et un ou plusieurs alésages d’éléments de test autour. Les bains d’étalonnage peuvent contenir de nombreux éléments sous test. Ceux-ci doivent être disposés dans le réservoir de manière à ne pas entraver l’écoulement et la circulation du fluide du bain.

Lorsque le four ou le bain d’étalonnage a atteint le point de consigne et s’est stabilisé, les températures de référence et des éléments à tester doivent être consignées. Il faut ensuite fixer le point de consigne suivant et recommencer la procédure. Des outils sont disponibles pour automatiser le process d’étalonnage, ce qui permet d’accélérer le débit et de réduire le risque d’erreurs de saisie. Les bains d’étalonnage et, dans une moindre mesure, les fours d’étalonnage, changent de température relativement lentement. Par conséquent, pour accélérer le process d’étalonnage, on utilise souvent plusieurs sources de température avec une température de consigne fixe. L’outillage de référence et le ou les éléments à tester sont échangés entre les sources de température. Si le cas se présente où un four ou bain ne couvre pas toute la gamme de température pour l’étalonnage de l’élément de test, plusieurs appareils le permettront.

WIKA, la Pression et la Température sur-mesure

Note
Vous trouverez de plus amples informations sur nos fours et nos bains d’étalonnage sur le site Web de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

La vidéo suivante détaillera également l’étalonnage comparatif ou l’étalonnage aux points fixes lors de l’étalonnage des sondes de température :

Etalonnage d’une sonde de température | Etalonnage par comparaison ou étalonnage aux points fixes – YouTube



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.