La mesure de niveau avec un transmetteur de pression immergeable est un process simple : Le capteur est descendu par son câble dans une cuve ou un plan d’eau. Dans certains cas, des accessoires facilitent l’installation, par exemple une pince de fixation de câble.

Un transmetteur de pression immergeable mesure le niveau de remplissage d’un liquide par pression hydrostatique. Le capteur doit donc être installé au point de mesure le plus bas. Il est donc optimal de placer l’instrument de mesure au fond de la cuve ou au fond du plan d’eau. Cela fonctionne très bien dans la plupart des cas.

Une pince de fixation de câble bloque le câble d’un transmetteur de pression immergeable. De cette façon, l’instrument de mesure est maintenu au-dessus du fond.

Protection des transmetteurs de pression immergeables contre les sédiments

Dans certaines applications, des sédiments se déposent dans la cuve. Ces substances peuvent obstruer le capteur et l’orifice de pression et ainsi altérer la qualité de la mesure. Pour éviter cela dans de telles applications, le capteur doit être suspendu à une certaine distance au-dessus du fond.

Les pinces de fixation de câble offrent une solution simple

Ce type d’installation exige que le câble soit fixé au-dessus de la hauteur maximale de remplissage. Une pince de fixation de câble est idéale pour cela. L’accessoire est conçu de manière à ce que la force de serrage soit augmentée en cas de charge de traction. Cela maintient le câble, en permanence, dans la position souhaitée et empêche ainsi le câble de glisser.

Après avoir fixé le câble dans la position appropriée, la pince peut être accrochée à un crochet ou à un dispositif similaire. Elle dispose d’un œillet correspondant à cet effet.

Note

Pour obtenir des informations techniques sur les capteurs de pression immergeables de WIKA ainsi que sur les accessoires correspondants, visitez le site Web WIKA. Si vous avez des questions, un interlocuteur WIKA se fera un plaisir de vous aider.

Apprenez comment fonctionne une pince de fixation de câble pour un capteur de pression immergeable en regardant la vidéo suivante :

 

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.