WIKA réalise un doigt de gant de 37 mètres en un temps record

Chez WIKA, nous avons l’habitude d’adapter nos instruments au besoin de nos clients. Même lorsqu’il s’agit d’installations de taille inhabituelle. Cependant, WIKA USA a eu une demande démesurée de la part d’un client, même pour les normes américaines – lors d’un arrêt d’usine sur le site de Freeport (Texas), il était urgent de remplacer deux doigts de gant à bride par notre système multipoint Flex-O. La taille nécessaire était de 37 mètres ! La durée totale du projet – du début à la fin – était inférieure à cinq jours ouvrables.

Le chef de projet s’est empressé de donner suite à cette demande et s’est assuré qu’environ 76 mètres de tuyaux de 1,5 pouce avaient été commandés à un fournisseur local. La longueur maximale de tuyau disponible était d’environ 5,5 mètres, de sorte que chaque doigt de gant aurait besoin de sept soudures bout à bout (y compris le capuchon de montage) pour obtenir la longueur totale.

Le défi technique dans le process de fabrication est d’obtenir une soudure à pénétration complète sans laisser tomber le matériau de soudure (produit d’apport) à l’intérieur du fourreau, ce qui empêcherait l’insertion du système de température Flex-O. La fabrication fût parfaitement réalisée par nos équipes. Toutes les soudures ont passé avec succès les tests aux rayons X par un laboratoire d’essai indépendant. Le système Flex-O peut facilement être glissé dans le doigt de gant.

Le dernier défi était le transport. Pour que les doigts de gant atteignent Freeport en toute sécurité, il fallait une longueur de camion d’au moins 31 mètres. Pour un transport de cette taille, des permis spéciaux et des escortes de police sont nécessaires. Un camion spécial a été réservé immédiatement et les autorisations de transport ont été obtenues. Rien ne s’opposait davantage à une livraison correcte et en temps voulu.

Note

Vous trouverez de plus amples informations sur notre gamme de doigts de gant sur le site Internet de WIKA.

 


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.