• Manomètre
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Manomètre

Étanchéité permanente : manomètres montés sur séparateur à membrane affleurante soudée

Betty Pic | Général, Know-how
In process plants handling flammable, explosive, or particularly valuable media, pressure gauges with fully welded connection flanges offer an effective and safe solution.

Dans les installations de process utilisant des fluides inflammables, explosifs ou de haute valeur, la priorité est claire : la sécurité. Pour les exploitants, l’exigence majeure est l’étanchéité durable des raccords mécaniques, en particulier pour les …

Continuer à lire...

Maîtriser l’hydrogène sous haute pression : les solutions avancées de WIKA

Betty Pic | Général, Know-how, Pression

L’hydrogène jouera un rôle clé dans la transition énergétique mondiale. Cependant, sa gestion pose d’importants défis pour l’instrumentation industrielle, notamment en matière de mesure de pression. La grande perméabilité du H₂ et des conditions …

Continuer à lire...

Surveillance des filtres pour le refroidissement à l’eau de mer dans les centrales électriques

Betty Pic | Applications, Général
Power plants on the shore: Differential pressure transmitters monitor the filters for cooling water from the sea.

Les centrales électriques situées près du littoral utilisent souvent de l'eau de mer pour leurs systèmes de refroidissement. Avant d'entrer dans le circuit, elle subit un processus de filtrage complexe afin d'éviter que des résidus n'endommagent le système. La …

Continuer à lire...

Manomètres en acier inox : Les tests d’étanchéité font toute la différence

Betty Pic | Général, Know-how

L'une des étapes essentielles du process de production des manomètres est le test d'étanchéité du système de mesure. Il permet de s'assurer que le fluide utilisé ne s'échappe pas dans l'environnement. Il existe cependant des différences significatives dans la …

Continuer à lire...

Faciliter la lecture des manomètres et thermomètres : une solution simple et efficace grâce aux étiquettes adhésives

Pierre Forestier | Général
Etichette adesive

Dans de nombreux secteurs industriels, une mesure correcte de la pression et/ou de la température d'un fluide (gaz ou liquide) est nécessaire. C'est là qu'interviennent les manomètres et les thermomètres, qui permettent de vérifier directement au point de mesure …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales