• Oil and Gaz
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Oil and Gaz

Tube de Pitot : principe, équations, conditions de mesure et sources d’erreurs en Oil & Gas

Betty Pic | Général, Know-how

Dans l’Oil & Gas (upstream, midstream, downstream), une mesure de débit fiable sert autant au pilotage opérationnel qu’à la sécurité et au suivi de performance. Le tube de Pitot reste un élément primaire très utilisé lorsqu’on cherche une solution …

Continuer à lire...

Le transmetteur de température T38 ne laisse aucune chance à la dérive

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Pour les opérateurs d'une usine, la dérive permanente d'une sonde de température est un véritable casse-tête. Ce défaut apparaît généralement lors d'un étalonnage ultérieur - en d'autres termes : trop tard ! Jusqu'à ce moment-là, elle a pu provoquer une …

Continuer à lire...

Mesure de pression : Un seul fournisseur pour une solution complète

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Collaboration with a pressure measurement system provider is the efficient way to design a measuring point specifically for the application.

La mesure de la pression pourrait être si simple : Installer un manomètre, un transmetteur de pression ou un instrument de mesure IIoT  - et c'est terminé. Mais dans de nombreux cas, un emplacement de mesure nécessite plus de composants que le seul instrument de …

Continuer à lire...

Une nouvelle usine en Arabie Saoudite renforce la position de WIKA dans la région

Betty Pic | Général, Le monde WIKA
WIKA’s new plant in Saudi Arabia will create more than 100 new jobs.

WIKA a mis en service une nouvelle usine en Arabie Saoudite, renforçant ainsi son engagement dans la région. En février, Alexander Wiegand, CEO de WIKA, a inauguré l'usine de Dammam en compagnie des employés, des clients et des partenaires commerciaux. …

Continuer à lire...

Manomètres en acier inox : Un nouveau lifting pour des fonctions numériques

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
WIKA has given its stainless steel pressure gauges and thermometers a facelift.

Un nouveau look et des fonctionnalités améliorées : WIKA a donné un coup de jeune à ses manomètres et thermomètres mécaniques en acier inox. Les clients en profitent de plusieurs manières et sans frais supplémentaires. Par exemple, ils peuvent utiliser un QR …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales