• Précision
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Précision

Les balances manométriques sont-elles pertinentes dans la métrologie moderne ?

Nicolas Chevin | Général, Pression, Produits

Alors que les process automatisés révolutionnent le monde de la métrologie, le débat sur la pertinence des balances manométriques devient de plus en plus fréquent. La manipulation de masses externes lourdes, les calculs environnementaux distincts et des temps …

Continuer à lire...

Mesure de température Tubeskin : améliorer la précision du thermocouple Tubeskin sur une platine de raccordement intermédiaire

Pierre Forestier | Général

WIKA a effectué une série de tests - sur le terrain et à l'aide de la dynamique des fluides numérique - pour évaluer la précision des thermocouples Tubeskin (TSTC) lorsqu'ils sont installés sur une platine de raccordement par rapport à un tube nu. Nous avons …

Continuer à lire...

Surveillance de la pression pour les réservoirs mobiles dans les process pharmaceutiques

Betty Pic | Applications, Général

La surveillance de la pression dans les réservoirs mobiles est une tâche de mesure importante dans l'industrie pharmaceutique. Elle permet notamment de vérifier l'étanchéité des conteneurs pendant le transport. Dans le cas des ingrédients actifs, il s'agit d'une …

Continuer à lire...

Une mesure de pression sûre pour la production de chlore

Pierre Forestier | Applications, Général

La mesure de la pression joue un rôle central dans la production de chlore, qui est un process critique pour la sécurité. En effet, le chlore est très réactif et peut donc facilement déclencher des explosions en combinaison avec des substances organiques. Il est …

Continuer à lire...

Surveillance de niveau dans les cuves de lait à l’aide d’un transmetteur de process

Pierre Forestier | Applications, Général

La surveillance de niveau à l'aide d'un transmetteur de process avec membrane affleurante est une option pour les applications dans l'industrie alimentaire. Il est très précis et convient en même temps aux cuves aseptiques. Un fabricant de produits laitiers (lait, …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales