• pression
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

pression

Étanchéité permanente : manomètres montés sur séparateur à membrane affleurante soudée

Betty Pic | Général, Know-how
In process plants handling flammable, explosive, or particularly valuable media, pressure gauges with fully welded connection flanges offer an effective and safe solution.

Dans les installations de process utilisant des fluides inflammables, explosifs ou de haute valeur, la priorité est claire : la sécurité. Pour les exploitants, l’exigence majeure est l’étanchéité durable des raccords mécaniques, en particulier pour les …

Continuer à lire...

Surveillance des filtres pour le refroidissement à l’eau de mer dans les centrales électriques

Betty Pic | Applications, Général
Power plants on the shore: Differential pressure transmitters monitor the filters for cooling water from the sea.

Les centrales électriques situées près du littoral utilisent souvent de l'eau de mer pour leurs systèmes de refroidissement. Avant d'entrer dans le circuit, elle subit un processus de filtrage complexe afin d'éviter que des résidus n'endommagent le système. La …

Continuer à lire...

Mesure de pression : Un seul fournisseur pour une solution complète

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Collaboration with a pressure measurement system provider is the efficient way to design a measuring point specifically for the application.

La mesure de la pression pourrait être si simple : Installer un manomètre, un transmetteur de pression ou un instrument de mesure IIoT  - et c'est terminé. Mais dans de nombreux cas, un emplacement de mesure nécessite plus de composants que le seul instrument de …

Continuer à lire...

La fonction de contact rend les manomètres et les thermomètres « actifs »

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Switch contacts: WIKA uses four types

Les contacts dans les manomètres et les thermomètres mécaniques élargissent considérablement leur fonctionnalité. Ils permettent de surveiller les valeurs limites en plus de l'indication sur site. Ces instruments avec contacts sont donc un élément important de …

Continuer à lire...

SEP dans les process pharmaceutiques : Stérilisation à la vapeur ultrapure

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
SIP processes are essential in the pharmaceutical industry.

La "stérilisation en place" ou "vapeur en place", en abrégé SEP, est un process indispensable dans la production pharmaceutique. Il consiste à stériliser l'équipement concerné directement dans l'usine à l'aide de vapeur de condensation. Après le process de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales