• Pressostat
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Pressostat

Qu’entend-on par la fonction de commutation « fenêtre » avec les pressostats électroniques ?

Philippe Bertrand | Pression

Les pressostats électroniques modernes offrent souvent une variété de fonctions de commutation réglables, comme la "fenêtre". Lorsque l'on parle de la fonction de commutation "fenêtre", cela signifie la surveillance d'une plage de mesure définie (par exemple, …

Continuer à lire...

Qu’est-ce qu’un pressostat electronique ?

Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faire
pressostat électronique WIKA type PSD-4

Il est devenu de plus en plus courant d'utiliser un pressostat électroniques dans l'industrie et l'utilisation du pressostat mécanique est en baisse. Les avantages de la version électronique du pressostat sont un affichage numérique, des points de commutation …

Continuer à lire...

Les avantages de l’afficheur LED du pressostat PSD-30

Philippe Bertrand | Pression, Produits

Les exigences les plus importantes pour un instrument avec afficheur sont les suivantes :  il faut que l’appareil soit résistant, robuste et qu’il permette une bonne lecture de la pression active à une distance allant jusqu’à 3 m même avec de faibles …

Continuer à lire...

Indices de protection IP65 et IP67 dans un même instrument ? Le pressostat PSD-4 le fait !

Philippe Bertrand | Pression, Produits

Une des importantes caractéristiques des instruments de mesure industriels en général et des capteurs de pression en particulier est ce qu’on appelle communément l’indice de protection. Il nous a été rapporté qu’une erreur s’était glissée dans la fiche …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales