• process de sécurité
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

process de sécurité

Manomètres en acier inox : Un nouveau lifting pour des fonctions numériques

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
WIKA has given its stainless steel pressure gauges and thermometers a facelift.

Un nouveau look et des fonctionnalités améliorées : WIKA a donné un coup de jeune à ses manomètres et thermomètres mécaniques en acier inox. Les clients en profitent de plusieurs manières et sans frais supplémentaires. Par exemple, ils peuvent utiliser un QR …

Continuer à lire...

Transducteur de pression : Connexion numérique avec EtherCAT®

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
Pressure transducers with EtherCAT® carry the digitalisation of the semiconductor industry to the transmitter level.

Les capteurs de pression exploitant le protocole de communication EtherCAT® poursuivent la digitalisation de l'industrie des semi-conducteurs au niveau des transmetteurs. À l'avenir, dans chaque usine de production, des dizaines de points de mesure de pression en …

Continuer à lire...

Produits injectables : Mesure de la pression sans risque de contamination

Pierre Forestier | Applications, Général

Les produits injectables sont parmi les plus sensibles de l'industrie pharmaceutique. La stérilité est essentielle pendant la production. En effet, l'ingrédient actif pénètre directement dans le corps du patient, sans passer par ses défenses naturelles. Il est …

Continuer à lire...

Surveillance de la pression pour les réservoirs mobiles dans les process pharmaceutiques

Betty Pic | Applications, Général

La surveillance de la pression dans les réservoirs mobiles est une tâche de mesure importante dans l'industrie pharmaceutique. Elle permet notamment de vérifier l'étanchéité des conteneurs pendant le transport. Dans le cas des ingrédients actifs, il s'agit d'une …

Continuer à lire...

L’industrie alimentaire 4.0 avec des montages sur séparateurs IO-Link

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Le montage sur séparateur DSSA11SA avec IO-Link permet aux entreprises de l'industrie alimentaire d'effectuer des mesures de pression intelligentes. La solution de mesure WIKA répond aux exigences élevées des normes d'hygiène. Elle soutient également la …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales