• étalonnage
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

étalonnage

Les balances manométriques sont-elles pertinentes dans la métrologie moderne ?

Nicolas Chevin | Général, Pression, Produits

Alors que les process automatisés révolutionnent le monde de la métrologie, le débat sur la pertinence des balances manométriques devient de plus en plus fréquent. La manipulation de masses externes lourdes, les calculs environnementaux distincts et des temps …

Continuer à lire...

Pourquoi est-il important l’étalonnage des balomètres ?

Betty Pic | Général, Savoir-faire
Calibrazione dei balometri

L'étalonnage des balomètres est essentiel pour une mesure correcte des flux d'air, de la pression et de la température. Il joue un rôle clé pour garantir que ces environnements respectent les normes de sécurité et d'efficacité. En effet, dans le domaine de la …

Continuer à lire...

Qu’est-ce qu’un thermomètre bimétallique et quand l’utiliser ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les thermomètres bimétalliques sont des instruments éprouvés pour mesurer la température dans un large éventail d'applications industrielles. Ils allient un faible coût et une maintenance réduite à une grande facilité d'installation, d'utilisation et …

Continuer à lire...

Les avantages de l’étalonnage sur site : exemple concret avec l’étalonnage des pressostats

Pierre Forestier | Applications, Général
During an in-situ calibration, the measuring devices remain installed.

L'étalonnage in situ des instruments de mesure est effectué dans de nombreux process industriels. Les avantages sont évidents : les instruments restent installés et le process n’est pas interrompu. Les opérateurs de l'usine réduisent ainsi le temps et les …

Continuer à lire...

Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres

Pierre Forestier | Etalonnage, Général, Produits

Les manomètres process actuels sont remarquablement robustes et précis, mais ils perdent de leur précision avec le temps. L’étalonnage régulier des manomètres est le meilleur moyen de garantir la fiabilité des relevés. Les classes de précision vont …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales