• transducteur de pression
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

transducteur de pression

Réinventer la mesure de pression UHP : quand connectivité intelligente rime avec design compact

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Dans un environnement industriel où chaque millimètre compte et où la fiabilité des données conditionne la performance des process, WIKA propose une avancée majeure pour la mesure de pression : des transducteurs de pression ultra haute pureté (UHP) compacts, …

Continuer à lire...

Transducteur de pression : Connexion numérique avec EtherCAT®

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
Pressure transducers with EtherCAT® carry the digitalisation of the semiconductor industry to the transmitter level.

Les capteurs de pression exploitant le protocole de communication EtherCAT® poursuivent la digitalisation de l'industrie des semi-conducteurs au niveau des transmetteurs. À l'avenir, dans chaque usine de production, des dizaines de points de mesure de pression en …

Continuer à lire...

Les transducteurs de pression dans la fabrication des semi-conducteurs : L’UHP est incontournable

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Lors de la production de semi-conducteurs, les transducteurs de pression sont exposés à des gaz hautement agressifs, toxiques ou même pyrophoriques, c'est-à-dire des gaz inflammables à température ambiante. Cela s'applique, par exemple, au "dépôt chimique en …

Continuer à lire...

L’atelier « Innovation et création de valeur » WIKA aide un fournisseur d’automatisation à trouver des solutions de contrôle pour ses vannes

Sandrine Beaufils | Pression

Un important fournisseur de solutions d'automatisation souhaitait mettre à jour le système de contrôle de vannes qu'il utilisait sur deux installations afin d'obtenir plus d'informations et de mieux les contrôler. L'analyse du problème au cours d'un atelier …

Continuer à lire...

Comment différencier les transmetteurs, capteurs et transducteurs de pression

Philippe Bertrand | Savoir-faire
transmetteurs_capteurs_transducteurs_pression

Dans la mesure de pression électronique, un capteur convertit la quantité physique de "pression" en un signal électrique. Ce signal représente la mesure de la pression appliquée ou de la variation de pression. Mais voyons quelles sont les principales …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales