Le monde WIKA

WIKA ouvre son centre R&D pour recevoir le colloque du CIGRE

Betty Pic | Le monde WIKA, WIKA insight
WIKA hosted a prestigious CIGRE Colloquium.

Le prestigieux colloque du CIGRE s'est déroulé au centre R&D de WIKA en Allemagne. Il concernait les groupes de travail B3 (sous-stations) et A3 (équipements haute tension) du Conseil International des Grands Réseaux Electriques. Les deux objectifs de …

Continuer à lire...

Services sur site : La sécurité au travail certifiée ISO 45001

Betty Pic | Général, Le monde WIKA
The Field Services division has been certified per ISO 45001, a standard for occupational health and safety management systems.

La division Field Services de WIKA a franchi une étape importante : elle a obtenu la certification ISO 45001, une norme internationale pour les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Cette étape contribue à intégrer encore plus …

Continuer à lire...

Défi des filiales WIKA sur le développement durable

Betty Pic | Général, Le monde WIKA
WIKA’s first Sustainability Challenge was a success.

Un développement durable pour l'avenir : WIKA s'attaque à cette tâche de manière collaborative, énergique et créative, dans le monde entier et avec un succès croissant. Le premier "Sustainablity Challenge" en est une preuve impressionnante. Treize filiales ont …

Continuer à lire...

L’alliance mioty fait progresser la communication sans fil

Pierre Forestier | Général, Le monde WIKA
Members of the mioty alliance at the E-World in Essen.

La connectivité est un élément clé de la digitalisation. L'alliance mioty a ouvert un nouveau chapitre avec le standard mioty radio pour LPWAN (low-power wide-area network) développé par Frauenhofer IIS. WIKA est un membre fondateur de cette alliance et peut …

Continuer à lire...

WIKA India s’engage socialement : Un projet pour les femmes et pour une crèche d’entreprise

Betty Pic | Général, Le monde WIKA
WIKA India is socially committed. The inauguration of a nursery is only an example.

La filiale WIKA India est très active sur le plan social. Cet engagement profite aussi bien aux employés qu'à l'entreprise. En janvier, la filiale a par exemple inauguré une crèche sur le site de Pune, afin de promouvoir la compatibilité entre la famille et le …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • L’interview de notre Responsable Laboratoire, Stéphane ADELBRECHT
  • WIKA France a maintenant plus d’espace pour s’épanouir
  • Un de moins ! La course contre les contrefaçons continue

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales