C’est un chiffre sur le réveil qui me dit quand je dois me lever. Par exemple aujourd’hui, un jeudi parfaitement ordinaire. La semaine est déjà bien avancée et je suis donc fatigué. Mais rien de tout cela n’est d’aucune aide, et parce que chaque matin ce petit chiffre minuscule résonne en moi, j’aime me lever à cette heure-là.
Donc, je sors mes jambes du lit et je me traîne dans la salle de bains. Et je suis encore accueilli par un chiffre. En effet, bien que je puisse facilement ajuster le moment où je suis réveillé par mon réveil, le chiffre sur ma maudite balance ne semble pas facile à influencer. Ou, au mieux, à long terme. Je décide alors d’aller faire un jogging ce soir, mais d’abord je m’éclabousse le visage d’eau. Je perçois alors encore un chiffre, intérieurement – le compteur d’eau qui tourne.
Une fois prêt à partir, je rencontre immédiatement le chiffre suivant. Le thermomètre extérieur me dit que je devrais mettre une veste aujourd’hui pour sortir de la maison. Et, bien que je ne sois pas très loin de la voiture, je suis heureux d’avoir ce conseil chez moi, depuis ma propre station de mesure de température.
Une fois que j’atteins la voiture, je suis accueilli par le prochain chiffre. Mon arrivée au travail va devoir être retardée de quelques minutes puisque je dois d’abord faire le plein de ma voiture. Dès que j’arrive à la station-service, je peux vérifier un autre chiffre, celui qui indique la pression de mes pneus. Quelque chose que je ne vérifie pas assez souvent d’ailleurs …
Ha, et pendant que mon réservoir de carburant se remplit lentement, je me demande si quelqu’un a pris la peine de vérifier la pompe à essence à l’aide d’un bidon standard de 5 litres. Et oui pourquoi pas ? Il est tout à fait normal qu’une personne habilitée vérifie régulièrement l’exactitude de tout. Il est d’ailleurs bien utile que tout soit mesuré avec précision dans bien des domaines d’ailleurs !
Les mesures sont tout simplement omniprésentes
Ma longue route vers le travail me fait passer devant un grand chantier de construction. J’admire les machines, surtout les grues ! Avec mon œil d’expert je peux voir tant de chiffres : le poids soulevé sur la flèche sera surveillé et les angles seront mesurés. A l’approche des limites des lignes de basculement, même la poussée et les forces d’appui deviennent intéressantes. Si j’avais le temps, je me posterais à la limite du chantier comme un petit garçon pour observer tout simplement tout cela. Mais l’horloge tourne, toujours…
Puis, enfin, j’arrive à au bureau et je commence une journée de travail tout à fait normale. Comme toujours, les chiffres sont à l’œuvre ici, ceux qui, en fin de compte, co-déterminent nos vies.
Quoi que nous fassions et où que nous allions, les mesures sont omniprésentes. Dès que l’on commence à y penser, la liste ne cesse de s’allonger. Je vois le monde en chiffres parce que chez WIKA, nous divisons les choses quotidiennes en chiffres. Nous pouvons construire des balances avec des capteurs de pesage, et nous pouvons établir la température avec des capteurs de mesure. Nous pouvons mesurer la pression de trois façons différentes. Nous pouvons mesurer les débits et les niveaux aussi. Nous pouvons mesurer les forces de traction et de compression et calculer les angles. Nous pouvons sécuriser des systèmes entiers en surveillant les valeurs mesurées. Tous ceux qui connaissent la métrologie voient le monde à travers des yeux différents. Cela s’applique-t-il aussi à vous ?
Texte écrit par le Dr Markus Heidl, Responsable Produits Force