Mensor travaille dans de nouveaux locaux

Les collaborateurs de chez Mensor ont enfin déménagé dans leur nouvelle installation de 13 700 m² qui a été construit avec un plan de croissance sur dix ans. Les services de production, les ventes, le marketing, l’ingénierie, des systèmes personnalisés, et les zones de soutien ont maintenant deux fois plus d’espace qu’avant le déménagement. La planification des nouveaux locaux a commencé en 2012.

Les anciens et les nouveaux bâtiments situés à San Marcos dans l’État du Texas (USA) sont situés côte à côte, ce qui a permis de raccourcir le temps de transition. Tous les nouveaux meubles et espaces de travail permettent aux employés de se déplacer uniquement ce qui est nécessaire. Les procédures 5S et de gestion du process étaient un objectif continuel pendant le déménagement. Des zones tels que l’entrepôt ont commencé a préparé le déménagement une semaine avant la date prévue. Certains collaborateurs ont travaillé plus d’un weekend, ce qui a permit au département des ventes d’être opérationnel pendant les heures d’ouvertures de la semaine, et à la production d’être opérationnelle dès le milieu de la semaine.

Beaucoup de lumière naturelle

Le laboratoire d’étalonnage est situé au milieu du bâtiment. Les zones de basse pression et d’étalonnage des masses sont sur des dalles indépendantes pour les protéger des vibrations extérieures qui pourraient interférer avec les étalonnages en cours. Les étalonnages des masses et de température ont été identifiés comme des zones de croissance.

La lumière naturelle est un composant essentiel des nouveaux locaux. Du sol au plafond sur 2 murs de la zone de repos, les fenêtres servent de point de ralliement pour les collaborateurs lors des pauses et des déjeuners. Une zone d’entraînement confirme l’engagement de Mensor dans la santé et le bien-être des employés.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Plus de 100 personnes participant à l’inauguration ont pu visiter les locaux. Toute l’équipe de Mensor a énormément appréciée l’investissement de WIKA dans leur entreprise et leur objectif est de multiplier cet investissement plusieurs fois.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.