Le monde WIKA

Ils courent, ils courent … chez WIKA !

Sandrine Beaufils | Le monde WIKA
Marathon WIKA equipe France

Le 13ème relais marathon WIKA, qui a eu lieu comme chaque année à Klingenberg, a démarré cette année dans de parfaites conditions climatiques. Les équipes se sont relayées tous les 6 kms, afin de totaliser un parcours de 42 kms plutôt vallonné. Presque tous …

Continuer à lire...

Magic million – le succès du transmetteur de température T32

Dominique Dumont | Le monde WIKA
Temperatur Transmittert

Le T32 est le fleuron des transmetteurs de température WIKA – c’est également un best-seller : Le numéro de série 1 000 000 a déjà été vendu. Le T32 est l’un des premiers transmetteurs de température utilisés dans le monde, il répond à la norme …

Continuer à lire...

L’interview de notre Responsable Laboratoire, Stéphane ADELBRECHT

Betty Pic | Etalonnage, Le monde WIKA, Savoir-faire

  Stéphane, peux-tu nous parler de ton expérience ? Mon expérience dans le domaine de la métrologie a commencé par hasard. J’ai profité d’une création de poste en 1998 qui consistait à créer une activité d’étalonnage en température.  …

Continuer à lire...

Rencontre avec le CIGRE au siège social de WIKA en Allemagne

Pierre Forestier | Le monde WIKA
Rencontre avec le CIGRE 2017

La division SF6 de WIKA a eu l'honneur d'accueillir 47 membres du Conseil International des Grands Réseaux Electriques (CIGRE) à son siège social de Klingenberg (Allemagne) du 23 au 26 octobre 2017. Le CIGRE - fondé en 1921 - est une association …

Continuer à lire...

WIKA France a maintenant plus d’espace pour s’épanouir

Sandrine Beaufils | Le monde WIKA
WIKA France

WIKA France a déménagé dans un nouveau bâtiment à 1 km du précédent. Avec une superficie totale de 3 000 mètres carrés, l'espace disponible pour la filiale a plus que doublé. Parallèlement, l'organisation a été nouvellement structurée. "Nous …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • L’interview de notre Responsable Laboratoire, Stéphane ADELBRECHT
  • WIKA France a maintenant plus d’espace pour s’épanouir
  • Un de moins ! La course contre les contrefaçons continue

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales