Des panneaux solaires de micro précision

Pourquoi ne pas simplement utiliser l’énergie du soleil ? Cette idée est de plus en plus présente dans un pays qui compte en moyenne près de 300 jours d’ensoleillement par an. L’Inde encourage l’expansion de l’utilisation de l’énergie solaire depuis plusieurs années et est désormais en bonne voie pour que cette source d’énergie ne soit plus une alternative, mais presque normale. La protection de l’environnement et la politique énergétique ont toujours été un sujet important pour WIKA. Par conséquent, il n’est pas surprenant que Micro Precision (qui fait partie du groupe WIKA) s’appuie désormais sur des panneaux solaires pour la production d’énergie.

Grâce à l’installation de 2 040 panneaux solaires de 320 watts sur le toit du bâtiment de Palwal, dans l’État de l’Haryana, au nord-ouest de l’Inde, Micro Precision est désormais en mesure de capter l’énergie solaire indienne et de produire 650 kilowatts d’électricité par jour. Cela permet d’économiser 8,5 millions de roupies indiennes (108 000 euros) par an en frais d’électricité.

Les neuf onduleurs de 50 kW sont utilisés pour convertir le courant continu en courant alternatif. Les appareils de surveillance météorologique permettent de mesurer la vitesse du vent, le rayonnement solaire et la température extéireure. La puissance est mesurée à l’aide d’un système de surveillance contrôlé à distance. Ainsi, l’utilisation intensive des énergies renouvelables a commencé chez Micro Precision.

Pour plus d’informations sur la gestion de l’environnement ou sur les politiques environnementales et énergétiques de WIKA, consultez notre site web.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.