Les manomètres WIKA remplissent une mission importante dans le cadre du sauvetage de lions de mer au Mexique – un exemple parmi d’autres des possibilités d’application des produits WIKA.

Les lions de mer habitent la péninsule de Basse-Californie. Leur population est toutefois menacée par les filets de pêche et les lignes de pêche dans lesquels ces créatures peuvent se prendre.
Même après avoir été libérés, ils peuvent mourir des suites des blessures qu’ils ont subies. L’organisation « Rescate de Lobos Marinos », fondée en 2014, s’est donc donné pour objectif de venir en aide à ces mammifères aquatiques.

En collaboration avec des scientifiques et des bénévoles, l’organisation mène à intervalles réguliers des campagnes d’identification des lions de mer et d’aide aux animaux en mauvaise condition physique.

Cependant, il n’est pas facile d’attraper les lions de mer, qui peuvent peser jusqu’à 1 200 kilogrammes, et de les libérer des filets de pêche. Il faut beaucoup d’habileté pour les approcher et les tranquilliser. Et c’est là que WIKA entre en jeu : Les manomètres WIKA sont un élément central des pistolets à fléchettes.

En effet, une mesure précise de la pression est nécessaire pour doser la bonne quantité de dioxyde de carbone, le gaz propulseur, pour un tir efficace, en fonction de la distance par rapport à l’animal.

Remarque
Vous trouverez de plus amples informations sur WIKA et les produits de notre société sur le site Internet de WIKA.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.