Le service planification d’usine de Klingenberg soutient les filiales, comme en Corée
WIKA construit partout dans le monde. Et partout où une filiale construit de nouveaux locaux, le département de planification d’usine de Klingenberg fait partie du projet. Comme pour WIKA Corée, avec Florian Zahn agissant comme chef de projet.

« Nous sommes impliqués directement dans la planification et nous nous assurons que la qualité nécessaire à la construction est respectée et que les exigences techniques sont mises en œuvre en fonction des besoins de production » nous dit Florian Zahn en nous expliquant les tâches générales de planification d’usine pour les immeubles neufs et rénovés.
Une analyse des besoins, la préparation des différentes sections de construction et une planification des coûts sont préparées en collaboration avec la filiale. « Nous les aidons dans la préparation de l’appel d’offres et l’attribution des commandes », explique Florian Zahn. Les chefs de projet de planification d’usine ont un contact spécifique pour chaque mesure dans la filiale concernée, par exemple, en Corée, ce fut Hyeong Seop Kang. L’ordre et le contrôle des mesures doivent être organisés de manière professionnelle.
WIKA installe une gestion de projets localement pour l’immeuble envisagé en Corée, comme pour d’autres pays, mais les travaux de construction eux-mêmes sont confiés à un entrepreneur général. Le service planification d’usine accompagne les projets de construction jusqu’à la remise des clés, en se rendant aussi sur place. Florian Zahn a, par exemple, visité quatre fois la Corée. Il a d’ailleurs tenu à saluer le « bon travail d’équipe » pendant la phase de construction entière et l’engagement de toutes les parties concernées. «Je suis surpris par la rapidité de la construction», a déclaré le chef de projet. La nouvelle maison de WIKA regroupant un immeuble de bureaux et une unité de production, construite dans la grande province de Séoul, était prête à être occupée en neuf mois.