Un trasmettitore di pressione guasto può compromettere il monitoraggio e il controllo di un processo industriale. Un segnale errato, instabile o completamente assente può dipendere da diverse cause, che vanno da problemi di alimentazione e collegamento elettrico fino a condizioni di processo non compatibili con lo strumento.

Individuare rapidamente la causa del problema è quindi importante per evitare misure errate e garantire il corretto funzionamento dell’impianto.

Ma quali sono le principali cause di guasto di un trasmettitore di pressione? Come capire se il problema riguarda realmente il trasmettitore oppure altri componenti del sistema di misura?

In questo articolo analizziamo i problemi più comuni, i controlli da effettuare e i principali criteri per la diagnosi di un guasto del trasmettitore di pressione.

Come capire se un trasmettitore di pressione è guasto?

Prima di sostituire un trasmettitore di pressione, è importante verificare il comportamento del sistema nel suo insieme.

Alcuni segnali possono indicare un possibile malfunzionamento:

  • il segnale di uscita è assente;
  • il segnale rimane fisso;
  • il valore misurato è instabile;
  • la misura non corrisponde alle condizioni reali del processo;
  • il valore presenta variazioni anomale;
  • il trasmettitore restituisce un errore;
  • il segnale è fuori dal campo previsto.

Questi sintomi non indicano necessariamente un guasto interno dello strumento. Il problema può infatti essere causato dall’alimentazione, dal cablaggio, dalla connessione al processo, dalle condizioni ambientali o da un errore di configurazione.

1. Problemi di alimentazione elettrica

Una delle prime verifiche da effettuare in caso di guasto di un trasmettitore di pressione riguarda l’alimentazione.

Un’alimentazione insufficiente, assente o non compatibile con le specifiche del trasmettitore può impedire il corretto funzionamento dell’elettronica.

Prima di intervenire sullo strumento, è quindi importante verificare:

  • presenza dell’alimentazione;
  • tensione disponibile;
  • polarità del collegamento;
  • compatibilità con le specifiche del trasmettitore;
  • eventuali interruzioni del circuito.

Un problema di alimentazione può infatti produrre un sintomo molto simile a quello di un trasmettitore guasto.

2. Cablaggio o collegamenti elettrici difettosi

Un’altra possibile causa di malfunzionamento del trasmettitore di pressione è rappresentata dai collegamenti elettrici.

Un cavo danneggiato, un collegamento allentato o un contatto non corretto possono interrompere o alterare il segnale trasmesso.

È quindi opportuno controllare il cablaggio tra il trasmettitore e il sistema di controllo o acquisizione.

La verifica deve comprendere anche connettori, morsetti e collegamenti eventualmente esposti a vibrazioni o condizioni ambientali difficili.

3. Pressione oltre il campo di misura

Un trasmettitore deve essere utilizzato all’interno del campo di pressione previsto.

Una pressione superiore ai limiti dello strumento può provocare danni all’elemento sensibile o compromettere le caratteristiche di misura.

Anche condizioni di sovrapressione possono essere importanti nella diagnosi.

Quando si verifica un problema, è quindi necessario confrontare le condizioni reali del processo con il campo di misura e i limiti di pressione indicati dal produttore.

4. Temperatura del processo o dell’ambiente

La temperatura può influenzare il funzionamento di un trasmettitore di pressione.

Ogni strumento è progettato per operare entro determinati limiti di temperatura. Temperature troppo elevate o troppo basse possono influire sull’elettronica, sui materiali o sulle caratteristiche dell’elemento sensibile.

In caso di misura anomala, è quindi importante verificare sia la temperatura del fluido sia la temperatura dell’ambiente in cui è installato il trasmettitore.

5. Fluido non compatibile con i materiali

La compatibilità tra il fluido di processo e i materiali del trasmettitore è un altro fattore importante.

Un fluido aggressivo o corrosivo può danneggiare le parti dello strumento a contatto con il processo.

La corrosione o il deterioramento dei materiali possono compromettere nel tempo l’affidabilità della misura.

Prima di installare un trasmettitore è quindi necessario verificare che i materiali a contatto con il fluido siano adatti all’applicazione.

6. Ostruzione della connessione al processo

La connessione del trasmettitore al processo può essere soggetta a contaminazione, depositi o ostruzioni.

Questo problema può verificarsi soprattutto quando il fluido contiene particelle, solidi o sostanze che possono accumularsi nella connessione.

Un’ostruzione può impedire la corretta trasmissione della pressione all’elemento sensibile e provocare una misura errata.

In questo caso, il trasmettitore può sembrare guasto mentre il problema si trova in realtà nella connessione al processo.

7. Vibrazioni e sollecitazioni meccaniche

Le vibrazioni possono influire sul funzionamento degli strumenti installati su macchinari e impianti industriali.

Un trasmettitore sottoposto a vibrazioni continue può essere soggetto a sollecitazioni meccaniche che interessano l’installazione, le connessioni o, in determinate condizioni, lo strumento stesso.

In caso di segnale instabile, è quindi utile verificare se il trasmettitore è installato in un ambiente caratterizzato da vibrazioni significative.

8. Umidità e condizioni ambientali

L’ambiente di installazione può rappresentare un’ulteriore causa di guasto del trasmettitore di pressione.

Umidità, condensa, polvere o altri agenti ambientali possono compromettere i collegamenti o l’elettronica se lo strumento non è adeguatamente protetto.

È quindi necessario verificare che il grado di protezione e la configurazione del trasmettitore siano compatibili con l’ambiente di installazione.

9. Errore di configurazione

Non tutti i problemi di misura sono dovuti a un guasto fisico.

Una configurazione non corretta del trasmettitore può infatti produrre un segnale apparentemente errato.

Tra gli elementi da verificare possono rientrare:

  • campo di misura configurato;
  • unità di misura;
  • tipo di pressione;
  • segnale di uscita;
  • parametri di comunicazione, se presenti;
  • impostazioni del sistema di controllo.

Un controllo della configurazione dovrebbe quindi far parte della procedura di diagnosi.

10. Installazione non corretta

Anche una installazione non corretta può causare problemi al trasmettitore di pressione.

La posizione dello strumento, la connessione al processo, il serraggio e il percorso del collegamento possono influire sulla misura e sull’affidabilità dello strumento.

È quindi importante verificare che l’installazione corrisponda alle indicazioni del produttore e ai requisiti dell’applicazione.

Il trasmettitore di pressione indica sempre lo stesso valore: cosa controllare?

Un trasmettitore di pressione che indica un valore fisso può avere diverse cause.

Prima di considerare lo strumento guasto, è consigliabile verificare:

  • che la pressione del processo stia effettivamente cambiando;
  • l’alimentazione elettrica;
  • il cablaggio;
  • il segnale di uscita;
  • la configurazione dello strumento;
  • la connessione al processo;
  • eventuali ostruzioni;
  • i limiti di temperatura e pressione.

Se il segnale rimane invariato nonostante una variazione verificata della pressione, può essere necessario procedere con controlli più approfonditi dello strumento.

Il segnale del trasmettitore di pressione è instabile: perché?

Un segnale instabile può essere causato da variazioni reali della pressione, ma anche da condizioni esterne o problemi nel sistema di misura.

Tra le possibili cause vi sono:

  • pulsazioni della pressione;
  • vibrazioni;
  • alimentazione instabile;
  • problemi di cablaggio;
  • interferenze elettriche;
  • condizioni ambientali;
  • installazione non corretta;
  • problemi del trasmettitore.

Prima di sostituire lo strumento è quindi importante determinare se l’instabilità è presente nella pressione reale o soltanto nel segnale di misura.

Il trasmettitore di pressione non dà alcun segnale: cosa fare?

Quando un trasmettitore di pressione non funziona e non produce alcun segnale, la diagnosi dovrebbe iniziare dai controlli più semplici.

È necessario verificare innanzitutto l’alimentazione e il cablaggio.

Successivamente è possibile controllare la connessione al sistema di controllo e le condizioni di installazione.

Se l’alimentazione e i collegamenti sono corretti ma il trasmettitore continua a non fornire un segnale, può essere necessario verificare lo strumento secondo la procedura prevista dal produttore.

Come diagnosticare un guasto del trasmettitore di pressione?

Una diagnosi efficace dovrebbe procedere dal sistema verso lo strumento, evitando di sostituire immediatamente il trasmettitore.

Una sequenza di controllo può comprendere:

1. Verificare il processo

Controllare che la pressione reale del processo corrisponda alle condizioni previste e che non siano presenti variazioni anomale.

2. Controllare l’alimentazione

Verificare che il trasmettitore riceva l’alimentazione richiesta.

3. Controllare il cablaggio

Esaminare cavi, connettori, morsetti e collegamenti.

4. Verificare il segnale di uscita

Controllare che il segnale prodotto dal trasmettitore sia coerente con la pressione misurata e con la configurazione dello strumento.

5. Controllare la configurazione

Verificare campo di misura, unità, tipo di pressione e altri parametri pertinenti.

6. Controllare la connessione al processo

Verificare la presenza di ostruzioni, depositi o altre condizioni che possano impedire la corretta trasmissione della pressione.

7. Verificare le condizioni ambientali

Controllare temperatura, umidità, vibrazioni e altre condizioni che possono influire sul funzionamento.

8. Verificare lo strumento

Se tutti i controlli precedenti risultano corretti, il trasmettitore può richiedere un controllo tecnico più approfondito.

Tabella delle principali cause di guasto

SintomoPossibile causaControllo da effettuare
Nessun segnaleAlimentazione assenteVerificare alimentazione e collegamenti
Segnale instabileVibrazioni o pulsazioniVerificare condizioni del processo e installazione
Valore fissoOstruzione o problema del segnaleVerificare processo, connessione e cablaggio
Misura errataConfigurazione non correttaVerificare campo di misura e impostazioni
Errore dopo l’installazioneCollegamento non correttoVerificare installazione e connessioni
Misura che deriva nel tempoTemperatura o condizioni del processoVerificare condizioni operative
Guasto dopo esposizione al fluidoMateriali non compatibiliVerificare compatibilità dei materiali
Segnale intermittenteCablaggio o alimentazioneControllare cavi, connettori e alimentazione

Come evitare il guasto di un trasmettitore di pressione?

Una corretta manutenzione del trasmettitore di pressione può contribuire a ridurre il rischio di malfunzionamenti.

È importante utilizzare lo strumento entro i limiti specificati dal produttore e verificare periodicamente le condizioni dell’installazione.

La manutenzione può comprendere:

  • controllo delle connessioni;
  • verifica delle condizioni del processo;
  • controllo della connessione al processo;
  • verifica dei segnali;
  • controllo delle condizioni ambientali;
  • verifica periodica della misura;
  • pulizia quando richiesta dall’applicazione.

Anche la scelta iniziale dello strumento è fondamentale. Un trasmettitore correttamente dimensionato e compatibile con il processo può contribuire a garantire una maggiore affidabilità nel tempo.

Quando sostituire un trasmettitore di pressione?

La sostituzione del trasmettitore di pressione dovrebbe essere considerata quando i controlli hanno escluso problemi esterni allo strumento e il dispositivo non risponde più alle condizioni previste.

Prima della sostituzione è importante verificare che il problema non dipenda da:

  • alimentazione;
  • cablaggio;
  • sistema di controllo;
  • configurazione;
  • connessione al processo;
  • condizioni di pressione o temperatura;
  • compatibilità del fluido.

Se viene confermato un guasto interno, la riparazione o la sostituzione devono essere valutate in base al tipo di strumento e alle indicazioni del produttore.

Guasto del trasmettitore di pressione: quando rivolgersi a un tecnico?

Alcuni problemi possono essere verificati attraverso controlli di base, mentre altri richiedono competenze tecniche specifiche.

È opportuno rivolgersi a personale qualificato quando:

  • il trasmettitore presenta un guasto interno;
  • è necessario intervenire sull’elettronica;
  • la misura deve essere verificata o calibrata;
  • il dispositivo è utilizzato in un’applicazione critica;
  • sono presenti pressioni o temperature elevate;
  • l’intervento richiede l’apertura o la rimozione dello strumento dal processo.

Le procedure di diagnosi e manutenzione devono essere eseguite nel rispetto delle istruzioni del produttore e delle condizioni di sicurezza dell’impianto.

Conclusione

Le cause di guasto di un trasmettitore di pressione possono essere numerose e non sempre riguardano direttamente lo strumento.

Alimentazione, cablaggio, condizioni di pressione e temperatura, compatibilità del fluido, ostruzioni, vibrazioni, ambiente e configurazione possono tutti influenzare il funzionamento del sistema di misura.

In presenza di un segnale anomalo, è quindi consigliabile procedere con una diagnosi sistematica, iniziando dalle condizioni del processo e dai collegamenti prima di considerare il trasmettitore stesso come guasto.

Una corretta scelta dello strumento, un’installazione adeguata e una manutenzione regolare contribuiscono a mantenere una misura della pressione affidabile e a ridurre il rischio di malfunzionamenti.

Per maggiori informazioni sui trasmettitori di pressione, sulla diagnosi degli strumenti e sulle soluzioni per la misura della pressione industriale, consultare le pagine dedicate di WIKA o contattare gli esperti di strumentazione e misura della pressione.

FAQ

1. Quali sono le principali cause di guasto di un trasmettitore di pressione?

Le cause possono includere problemi di alimentazione, cablaggio difettoso, sovrapressione, temperature non compatibili, vibrazioni, umidità, ostruzioni della connessione al processo, incompatibilità dei materiali o errori di configurazione.

2. Come capire se un trasmettitore di pressione è guasto?

È necessario verificare prima alimentazione, cablaggio, condizioni del processo, configurazione e connessione al processo. Se questi elementi sono corretti e il trasmettitore continua a fornire un segnale errato o assente, può essere necessario controllare lo strumento.

3. Perché un trasmettitore di pressione non dà segnale?

Le possibili cause includono alimentazione assente o insufficiente, cablaggio difettoso, collegamenti errati o un problema interno del trasmettitore.

4. Perché il segnale di un trasmettitore di pressione è instabile?

Un segnale instabile può dipendere da pulsazioni della pressione, vibrazioni, problemi di alimentazione o cablaggio, interferenze, condizioni ambientali o malfunzionamenti dello strumento.

5. Un trasmettitore di pressione può guastarsi a causa della temperatura?

Sì. Temperature superiori o inferiori ai limiti previsti possono influire sull’elettronica, sui materiali e sulle caratteristiche di misura del trasmettitore.

6. Un fluido aggressivo può danneggiare un trasmettitore di pressione?

Sì. Se i materiali a contatto con il fluido non sono compatibili, un fluido aggressivo o corrosivo può provocare deterioramento e compromettere la misura.

7. Cosa controllare prima di sostituire un trasmettitore di pressione?

È consigliabile controllare alimentazione, cablaggio, segnale di uscita, configurazione, pressione e temperatura del processo, connessione al processo e condizioni ambientali.

8. Come prevenire i guasti di un trasmettitore di pressione?

È importante scegliere uno strumento adatto all’applicazione, rispettare i limiti di pressione e temperatura, installarlo correttamente e verificare periodicamente le condizioni dello strumento e del processo.