Il flussostato calorimetrico è uno strumento utilizzato per monitorare la presenza e l’assenza di flusso all’interno di una tubazione. A differenza di altri dispositivi di controllo del flusso, il suo funzionamento si basa sul principio della dispersione termica.
Questa tecnologia permette di rilevare il movimento di un fluido senza utilizzare parti meccaniche mobili direttamente esposte al flusso. Il flussostato può quindi essere utilizzato in diverse applicazioni industriali nelle quali è necessario controllare che la portata di un fluido sia presente o raggiunga una determinata soglia.
Ma come funziona un flussostato calorimetrico? Qual è il principio fisico alla base della misurazione e quali sono i principali vantaggi di questa tecnologia? In questo articolo analizziamo il funzionamento del flussostato calorimetrico, i suoi componenti e le principali applicazioni industriali.
Che cos’è un flussostato calorimetrico?
Un flussostato calorimetrico è un dispositivo utilizzato per rilevare e monitorare il flusso di un liquido o di un gas all’interno di una tubazione.
Il principio di funzionamento si basa sulla dispersione termica. Il sensore contiene un elemento riscaldato e uno o più elementi sensibili alla temperatura.
Quando il fluido è fermo o scorre lentamente, il calore prodotto dall’elemento riscaldato viene dissipato in una determinata misura. Quando la velocità del fluido aumenta, la capacità del fluido di asportare calore aumenta a sua volta.
La variazione della temperatura viene quindi utilizzata per determinare la presenza del flusso e, a seconda della configurazione dello strumento, per monitorarne il livello.
Come funziona un flussostato calorimetrico?
Il funzionamento del flussostato calorimetrico può essere spiegato attraverso il comportamento di un elemento riscaldato immerso nel fluido.
Il sensore genera una quantità controllata di calore. Quando il fluido è fermo, il calore viene dissipato nell’ambiente circostante secondo determinate condizioni.
Quando il fluido inizia a muoversi, il flusso asporta una quantità maggiore di calore dall’elemento riscaldato. La temperatura dell’elemento sensibile cambia quindi in funzione della velocità del fluido.
L’elettronica del flussostato rileva questa variazione e la confronta con un valore di riferimento. Quando viene raggiunta la soglia impostata, l’uscita del dispositivo cambia stato.
In questo modo è possibile stabilire se il flusso è presente, assente o, a seconda del dispositivo, se si trova al di sopra o al di sotto di una determinata soglia.
Il principio della dispersione termica
Il principio della dispersione termica è alla base del funzionamento dei flussostati calorimetrici.
Un elemento riscaldato viene portato a una temperatura superiore a quella del fluido circostante. Il flusso del fluido determina la quantità di calore che viene sottratta all’elemento.
In condizioni di assenza di flusso, la dispersione termica è relativamente limitata.
Con l’aumento della velocità del fluido, aumenta anche il trasferimento di calore dal sensore al fluido.
L’elettronica può quindi utilizzare questa variazione termica per determinare la condizione di flusso.
Quali sono i principali componenti di un flussostato calorimetrico?
La configurazione può variare in funzione del modello, ma un flussostato calorimetrico comprende generalmente diversi elementi che lavorano insieme per rilevare il flusso.
Tra i principali componenti si trovano:
- un elemento riscaldato;
- uno o più elementi per il rilevamento della temperatura;
- un circuito elettronico per l’elaborazione del segnale;
- un sistema per l’impostazione della soglia di commutazione;
- un’uscita elettrica per il collegamento al sistema di controllo.
Il sensore viene installato nella tubazione in modo che gli elementi sensibili siano a contatto con il fluido da monitorare.
Come rileva il flusso un flussostato calorimetrico?
Il sensore di flusso calorimetrico non deve necessariamente misurare direttamente la portata volumetrica per rilevare la presenza del flusso.
Il principio consiste nel rilevare l’effetto che il movimento del fluido produce sul trasferimento di calore.
Quando il flusso aumenta, l’elemento riscaldato viene raffreddato più rapidamente. L’elettronica interpreta questa variazione e determina la condizione del flusso.
Il dispositivo può quindi essere configurato per commutare quando la velocità o la portata supera una determinata soglia.
Questo rende il flussostato particolarmente utile per il monitoraggio del flusso e non necessariamente per una misura continua della portata.
Flussostato calorimetrico e misura della portata: qual è la differenza?
È importante distinguere tra il monitoraggio del flusso e la misura della portata.
Un flussostato calorimetrico viene principalmente utilizzato per determinare se il flusso è presente o se supera una soglia definita.
Un misuratore di portata, invece, è progettato per determinare il valore della portata del fluido e fornire una misura quantitativa.
In base alla tecnologia e alla configurazione, alcuni dispositivi calorimetrici possono fornire anche informazioni più dettagliate sul flusso. Tuttavia, la funzione principale di un flussostato è normalmente il controllo della condizione di flusso.
Quali sono i vantaggi di un flussostato calorimetrico?
Il flussostato calorimetrico presenta diversi vantaggi rispetto alle tecnologie basate su componenti meccanici mobili.
Tra i principali benefici si possono citare:
- assenza di parti meccaniche mobili nel punto di misura;
- rilevamento del flusso senza utilizzare un elemento meccanico azionato direttamente dal fluido;
- possibilità di monitorare liquidi e gas, a seconda del dispositivo;
- funzionamento elettronico;
- possibilità di impostare una soglia di commutazione;
- integrazione nei sistemi di controllo industriali.
La soluzione più adatta dipende tuttavia dal tipo di fluido, dalle condizioni di processo e dai requisiti dell’applicazione.
Quali fluidi può monitorare un flussostato calorimetrico?
A seconda della configurazione, un flussostato calorimetrico industriale può essere utilizzato per monitorare il flusso di liquidi o gas.
La scelta dello strumento deve tenere conto delle proprietà del fluido e delle condizioni operative.
Parametri come viscosità, temperatura, pressione e caratteristiche del fluido possono influenzare il comportamento del sistema di misura.
È quindi importante verificare la compatibilità del dispositivo con il fluido specifico prima dell’installazione.
Quali sono le applicazioni del flussostato calorimetrico?
I flussostati calorimetrici possono essere utilizzati in numerose applicazioni industriali nelle quali è necessario verificare la presenza o l’assenza del flusso.
Tra le possibili applicazioni rientrano:
- monitoraggio dei circuiti di raffreddamento;
- controllo del flusso nei sistemi di lubrificazione;
- protezione di pompe;
- monitoraggio di sistemi idraulici;
- controllo di circuiti industriali;
- monitoraggio del flusso di gas;
- sistemi di automazione industriale.
In queste applicazioni, il flussostato può contribuire a rilevare una condizione di assenza o insufficienza del flusso e a generare un segnale per il sistema di controllo.
Flussostato calorimetrico per il controllo delle pompe
Una delle applicazioni del flussostato calorimetrico consiste nel monitoraggio del flusso associato a una pompa.
Una riduzione significativa o un’assenza di flusso può indicare un problema nel circuito o nelle condizioni operative.
Il flussostato può quindi essere utilizzato per generare un segnale quando il flusso scende al di sotto della soglia impostata.
Questo tipo di monitoraggio può essere utile per integrare il controllo del flusso nelle strategie di protezione dell’impianto.
Flussostato calorimetrico nei sistemi di raffreddamento
Nei sistemi di raffreddamento, la presenza del flusso è spesso una condizione necessaria per garantire il corretto funzionamento dell’impianto.
Un flussostato calorimetrico può monitorare il movimento del fluido refrigerante e segnalare una condizione di flusso insufficiente o assente.
Il segnale può quindi essere utilizzato dal sistema di controllo per attivare una risposta predefinita.
La scelta del dispositivo deve essere effettuata in funzione del fluido, della temperatura e delle condizioni di pressione del circuito.
Come scegliere un flussostato calorimetrico?
Per scegliere un flussostato calorimetrico, è necessario analizzare le condizioni reali dell’applicazione.
I principali criteri da considerare sono:
- tipo di fluido;
- stato del fluido, liquido o gas;
- campo di velocità o portata;
- pressione di esercizio;
- temperatura del fluido;
- temperatura ambiente;
- diametro della tubazione;
- materiali a contatto con il fluido;
- soglia di commutazione richiesta;
- tipo di uscita elettrica;
- condizioni di installazione;
- requisiti del sistema di controllo.
Il flussostato deve essere dimensionato in funzione delle condizioni operative e della soglia di flusso che deve essere rilevata.
Qual è la differenza tra un flussostato calorimetrico e un flussostato meccanico?
La principale differenza riguarda il principio di rilevamento del flusso.
Un flussostato meccanico utilizza generalmente un elemento mobile che viene spostato dal flusso del fluido. Il movimento dell’elemento determina la commutazione del dispositivo.
Un flussostato calorimetrico, invece, rileva il flusso attraverso la variazione del trasferimento di calore tra l’elemento sensibile e il fluido.
| Caratteristica | Flussostato calorimetrico | Flussostato meccanico |
|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Dispersione termica | Movimento meccanico |
| Parti mobili | Non necessarie nel punto di misura | Generalmente presenti |
| Rilevamento | Variazione termica | Movimento dell’elemento |
| Uscita | Elettronica | Dipende dalla configurazione |
| Applicazioni | Monitoraggio industriale del flusso | Monitoraggio del flusso in diverse applicazioni |
La scelta tra le due tecnologie dipende dalle condizioni del processo e dai requisiti di misura.
Flussostato calorimetrico o misuratore di portata?
La scelta dipende dalla funzione richiesta.
Se l’obiettivo è sapere se il flusso è presente o supera una determinata soglia, un flussostato può rappresentare una soluzione appropriata.
Se invece è necessario conoscere continuamente il valore della portata, è generalmente più indicato un misuratore di portata progettato per fornire una misura quantitativa.
La distinzione è quindi principalmente legata alla funzione richiesta dall’applicazione: controllo della condizione di flusso oppure misura della portata.
Quali sono i limiti di un flussostato calorimetrico?
Come ogni tecnologia di misura, anche il flussostato calorimetrico presenta condizioni nelle quali la sua scelta deve essere valutata attentamente.
La risposta del sensore dipende dalle caratteristiche termiche del fluido e dalle condizioni operative. Anche temperatura, pressione, viscosità e composizione del fluido possono influenzare il comportamento del dispositivo.
Per questo motivo, è importante selezionare uno strumento progettato per il fluido e per il campo operativo specifico.
Una corretta installazione e il rispetto delle specifiche del produttore sono essenziali per ottenere un monitoraggio affidabile.
Perché utilizzare un flussostato calorimetrico?
Il principale vantaggio del flussostato calorimetrico è la possibilità di monitorare il flusso attraverso un principio di rilevamento elettronico basato sulla dispersione termica.
La tecnologia è particolarmente interessante quando è necessario verificare una condizione di flusso senza ricorrere a un elemento meccanico mobile direttamente azionato dal fluido.
In funzione della configurazione, il dispositivo può essere integrato nei sistemi di controllo e automazione per generare un segnale quando il flusso raggiunge o scende al di sotto di una soglia definita.
Conclusione
Il flussostato calorimetrico utilizza il principio della dispersione termica per rilevare il movimento di un fluido all’interno di una tubazione.
Un elemento riscaldato viene raffreddato dal fluido in movimento. La variazione del trasferimento di calore viene rilevata dall’elettronica dello strumento e utilizzata per determinare la condizione del flusso.
Questa tecnologia può essere utilizzata in numerose applicazioni industriali, tra cui il monitoraggio dei sistemi di raffreddamento, la protezione delle pompe e il controllo dei circuiti di lubrificazione.
Per scegliere correttamente un flussostato calorimetrico è necessario considerare il fluido, la temperatura, la pressione, il campo di flusso, la soglia di commutazione e le condizioni di installazione.
Per maggiori informazioni sui flussostati calorimetrici, sui sensori di flusso e sulle soluzioni per il monitoraggio della portata, consultare le pagine dedicate di WIKA o contattare gli esperti di strumentazione e misura del flusso.
FAQ
1. Che cos’è un flussostato calorimetrico?
Un flussostato calorimetrico è un dispositivo che rileva la presenza o l’assenza di flusso in una tubazione utilizzando il principio della dispersione termica.
2. Come funziona un flussostato calorimetrico?
Un elemento viene riscaldato all’interno del fluido. Quando il fluido scorre, asporta calore dall’elemento. La variazione della temperatura viene rilevata dall’elettronica e utilizzata per determinare la condizione del flusso.
3. Che cos’è il principio della dispersione termica?
È un principio di misura basato sulla quantità di calore asportata da un elemento riscaldato dal fluido in movimento. Maggiore è il movimento del fluido, maggiore può essere la dispersione del calore.
4. Un flussostato calorimetrico misura la portata?
Il flussostato viene principalmente utilizzato per monitorare la presenza del flusso o verificare se viene superata una determinata soglia. Per una misura quantitativa continua della portata è generalmente necessario un misuratore di portata.
5. Quali fluidi può monitorare un flussostato calorimetrico?
A seconda della configurazione, può essere utilizzato per liquidi o gas. La compatibilità deve essere verificata in base alle caratteristiche specifiche del fluido e alle condizioni di processo.
6. Quali sono i vantaggi di un flussostato calorimetrico?
Tra i principali vantaggi vi sono il rilevamento elettronico del flusso, l’assenza di parti meccaniche mobili direttamente azionate dal fluido e la possibilità di impostare una soglia di commutazione.
7. Qual è la differenza tra un flussostato calorimetrico e uno meccanico?
Il flussostato calorimetrico rileva il flusso attraverso la dispersione termica, mentre un flussostato meccanico utilizza generalmente il movimento di un elemento azionato dal flusso.
8. Come scegliere un flussostato calorimetrico?
È necessario considerare il tipo di fluido, la temperatura, la pressione, il campo di flusso, la soglia di commutazione, il tipo di uscita e le condizioni di installazione.