Il manometro a riempimento di liquido è uno strumento di misura della pressione progettato per offrire una lettura più stabile in applicazioni caratterizzate da vibrazioni, pulsazioni della pressione o sollecitazioni meccaniche.

Nelle versioni con parti a contatto con il fluido realizzate in ottone, questi strumenti possono essere utilizzati in numerose applicazioni industriali compatibili con questo materiale. Il liquido presente all’interno della cassa contribuisce a smorzare i movimenti dell’indice e del meccanismo, migliorando la leggibilità della pressione.

Ma quali sono i vantaggi dei manometri in ottone a riempimento di liquido? Come funzionano e in quali applicazioni sono particolarmente indicati? In questo articolo analizziamo il principio di funzionamento, le principali caratteristiche e i criteri da considerare per scegliere il manometro più adatto.

Che cos’è un manometro a riempimento di liquido?

Un manometro a riempimento di liquido è un manometro meccanico la cui cassa contiene un liquido di riempimento.

Il principio di misura della pressione rimane quello di un normale manometro meccanico. In un manometro a tubo Bourdon, ad esempio, la pressione del fluido provoca una deformazione del tubo. Il movimento viene trasmesso al meccanismo e quindi all’indice, che mostra il valore della pressione sulla scala graduata.

Il liquido contenuto nella cassa non misura direttamente la pressione. La sua funzione principale consiste nello smorzare le oscillazioni dell’indice e le vibrazioni del meccanismo.

Questo può rendere più stabile l’indicazione e contribuire a proteggere i componenti interni in determinate condizioni di esercizio.

Perché utilizzare un manometro a riempimento di liquido?

In un manometro a secco, vibrazioni e variazioni rapide della pressione possono provocare continui movimenti dell’indice.

Quando queste condizioni sono particolarmente marcate, la lettura può diventare più difficile e il meccanismo può essere sottoposto a sollecitazioni ripetute.

Il riempimento di liquido introduce uno smorzamento che riduce questi movimenti.

Questo può essere utile soprattutto quando il manometro è installato vicino a pompe, compressori, macchinari o altri componenti che generano vibrazioni o pulsazioni della pressione.

Quali liquidi vengono utilizzati nei manometri?

I manometri riempiti possono utilizzare diversi tipi di liquido in funzione della costruzione dello strumento e delle condizioni di esercizio.

La glicerina è uno dei liquidi più utilizzati, ma non è l’unica possibilità.

La scelta del liquido dipende da fattori come:

  • temperatura di esercizio;
  • condizioni ambientali;
  • requisiti dell’applicazione;
  • costruzione dello strumento.

Per questo motivo, il termine manometro a riempimento di liquido identifica una categoria più ampia rispetto al solo manometro in glicerina.

Che ruolo ha l’ottone nel manometro?

L’ottone è un materiale utilizzato per diversi componenti di manometri destinati a determinate applicazioni industriali.

La sua compatibilità con il fluido deve essere valutata in funzione delle caratteristiche del processo.

Un manometro in ottone può essere adatto quando i fluidi utilizzati sono compatibili con questo materiale e le condizioni di pressione e temperatura rientrano nei limiti previsti dallo strumento.

Non tutti i fluidi sono tuttavia compatibili con l’ottone. La selezione deve quindi considerare sempre la natura del fluido e i materiali delle parti a contatto con il processo.

Quali sono i vantaggi di un manometro a riempimento di liquido?

I principali vantaggi del manometro a riempimento di liquido sono legati al comportamento dello strumento in presenza di vibrazioni e pulsazioni.

Tra i benefici principali si possono citare:

  • migliore stabilità dell’indicazione;
  • riduzione delle oscillazioni dell’indice;
  • maggiore leggibilità in condizioni dinamiche;
  • smorzamento delle vibrazioni;
  • riduzione delle sollecitazioni sul meccanismo;
  • protezione dei componenti interni in determinate condizioni.

Il liquido di riempimento non sostituisce tuttavia una corretta selezione dello strumento. Campo di pressione, temperatura, fluido e materiali devono sempre essere valutati.

Manometro a riempimento di liquido per applicazioni con vibrazioni

Le vibrazioni rappresentano uno dei principali casi di utilizzo dei manometri riempiti.

Possono essere generate da macchinari, pompe, motori, compressori o altre apparecchiature installate nelle vicinanze.

Queste vibrazioni possono essere trasmesse al manometro e provocare oscillazioni dell’indice.

Il liquido presente nella cassa contribuisce a smorzare tali movimenti e permette una lettura più stabile della pressione.

Manometro a riempimento di liquido per pressioni pulsanti

Anche le pulsazioni della pressione possono rendere più difficile la lettura di un manometro.

Quando la pressione varia rapidamente, l’elemento sensibile e l’indice possono muoversi continuamente.

Il liquido di riempimento contribuisce a rallentare e smorzare questi movimenti, rendendo l’indicazione più leggibile.

Questo può essere utile in applicazioni nelle quali il processo presenta variazioni frequenti o cicliche della pressione.

Manometro a secco o a riempimento di liquido: quale scegliere?

La scelta tra un manometro a secco e un manometro a riempimento di liquido dipende soprattutto dalle condizioni di esercizio.

Un manometro a secco può essere sufficiente quando la pressione è relativamente stabile e l’ambiente non presenta vibrazioni significative.

Un manometro riempito può invece essere più adatto quando l’indice è soggetto a oscillazioni frequenti.

CaratteristicaManometro a seccoManometro a riempimento di liquido
Riempimento della cassaAssentePresente
VibrazioniMaggiore effetto sull’indiceMaggiore smorzamento
Pressioni pulsantiPossibili oscillazioni elevateOscillazioni ridotte
LeggibilitàAdatta in condizioni stabiliMigliore in condizioni dinamiche
Protezione del meccanismoStandardMaggiore smorzamento delle sollecitazioni

La scelta finale deve comunque tenere conto dell’intera applicazione.

Quali sono le applicazioni dei manometri in ottone a riempimento di liquido?

I manometri in ottone a riempimento di liquido possono essere utilizzati in diverse applicazioni, purché il fluido sia compatibile con i materiali dello strumento.

Tra le possibili applicazioni rientrano:

  • pompe;
  • compressori;
  • sistemi idraulici;
  • impianti pneumatici;
  • macchinari industriali;
  • circuiti tecnici;
  • apparecchiature soggette a vibrazioni;
  • sistemi caratterizzati da pulsazioni della pressione.

Il tipo di manometro deve comunque essere scelto in funzione del campo di misura e delle condizioni operative.

Il riempimento di liquido aumenta la precisione?

Il riempimento di liquido non rende automaticamente il manometro più preciso.

La precisione dipende principalmente dal principio di misura, dalla classe dello strumento e dalle condizioni di utilizzo.

Il liquido contribuisce soprattutto a rendere più stabile l’indicazione in presenza di vibrazioni e pulsazioni.

In questo tipo di applicazione, una maggiore stabilità dell’indice può facilitare la lettura della pressione, ma non deve essere confusa con una variazione della classe di precisione dello strumento.

Il liquido protegge il meccanismo del manometro?

Il liquido presente nella cassa può contribuire a ridurre le sollecitazioni meccaniche sui componenti interni.

Smorzando i movimenti dell’indice e del meccanismo, può limitare l’effetto delle vibrazioni ripetute.

Questo può risultare utile in ambienti di lavoro nei quali lo strumento è sottoposto continuamente a condizioni dinamiche.

La protezione effettiva dipende comunque dal tipo di manometro e dalle condizioni di esercizio.

Come scegliere un manometro in ottone a riempimento di liquido?

Per scegliere un manometro a riempimento di liquido, è necessario partire dall’analisi dell’applicazione.

I principali criteri da considerare sono:

  • campo di pressione;
  • pressione minima e massima;
  • eventuali sovrapressioni;
  • natura del fluido;
  • compatibilità del fluido con l’ottone;
  • temperatura del fluido;
  • temperatura ambiente;
  • presenza di vibrazioni;
  • presenza di pulsazioni;
  • precisione richiesta;
  • tipo di connessione;
  • dimensione del quadrante;
  • condizioni di installazione.

La compatibilità dei materiali è particolarmente importante, poiché l’ottone non è adatto a qualsiasi fluido.

Quando scegliere un manometro in ottone?

Un manometro in ottone può essere scelto quando le caratteristiche del fluido e del processo sono compatibili con questo materiale.

Prima della selezione è necessario verificare le parti dello strumento che vengono effettivamente a contatto con il fluido.

Pressione, temperatura e caratteristiche chimiche del fluido devono essere considerate insieme.

Quando il processo richiede materiali differenti, può essere necessario scegliere un’altra configurazione dello strumento.

Quando scegliere il riempimento di liquido?

Il riempimento di liquido può essere particolarmente utile quando:

  • sono presenti vibrazioni significative;
  • la pressione presenta pulsazioni;
  • l’indice oscilla frequentemente;
  • la lettura della pressione è difficile;
  • il meccanismo è sottoposto a sollecitazioni continue.

Se queste condizioni non sono presenti, un manometro a secco può essere sufficiente.

La scelta dovrebbe quindi basarsi sulle reali condizioni di esercizio.

Qual è la differenza tra manometro in glicerina e manometro a riempimento di liquido?

Un manometro in glicerina è un tipo di manometro a riempimento di liquido.

Il termine “a riempimento di liquido” comprende infatti strumenti la cui cassa può essere riempita con glicerina o con altri liquidi adeguati all’applicazione.

La glicerina rappresenta quindi una delle possibili soluzioni di riempimento.

La funzione principale rimane la stessa: smorzare le vibrazioni e le oscillazioni del meccanismo e dell’indice.

Quali errori evitare nella scelta?

Una selezione basata unicamente sulla presenza del liquido di riempimento può essere insufficiente.

È importante evitare di:

  • scegliere il manometro senza verificare il campo di pressione;
  • considerare il riempimento come sinonimo di maggiore precisione;
  • non verificare la compatibilità tra fluido e ottone;
  • ignorare la temperatura del processo;
  • non considerare eventuali sovrapressioni;
  • scegliere un quadrante non adatto alle esigenze di lettura;
  • trascurare le condizioni di installazione;
  • utilizzare un manometro riempito quando non è necessario.

L’obiettivo è selezionare uno strumento coerente con l’intero contesto applicativo.

Conclusione

I manometri in ottone a riempimento di liquido rappresentano una soluzione adatta a numerose applicazioni nelle quali è necessario monitorare la pressione in presenza di vibrazioni o pulsazioni.

Il liquido all’interno della cassa contribuisce a smorzare i movimenti dell’indice e del meccanismo, migliorando la stabilità della lettura e riducendo le sollecitazioni sui componenti interni.

L’ottone può essere utilizzato per determinate applicazioni, a condizione che il fluido sia compatibile con questo materiale.

Per scegliere correttamente un manometro a riempimento di liquido, è quindi necessario considerare campo di pressione, fluido, temperatura, materiali, vibrazioni e condizioni di installazione.

Per maggiori informazioni sui manometri in ottone, sui manometri a riempimento di liquido e sulle soluzioni per la misura della pressione industriale, consultare le pagine dedicate di WIKA o contattare gli esperti di strumentazione e misura della pressione.

FAQ

1. Che cos’è un manometro a riempimento di liquido?

È un manometro meccanico la cui cassa contiene un liquido che contribuisce a smorzare vibrazioni e oscillazioni dell’indice.

2. Quali sono i vantaggi di un manometro a riempimento di liquido?

I principali vantaggi sono una maggiore stabilità dell’indicazione, una migliore leggibilità in presenza di vibrazioni e una riduzione delle sollecitazioni sul meccanismo.

3. Perché utilizzare un manometro in ottone?

Un manometro in ottone può essere utilizzato quando il fluido e le condizioni del processo sono compatibili con questo materiale.

4. Qual è la differenza tra un manometro a secco e uno a riempimento di liquido?

Il manometro a secco non contiene liquido nella cassa, mentre quello riempito utilizza il liquido per smorzare vibrazioni e pulsazioni della pressione.

5. Un manometro riempito di liquido è più preciso?

Non necessariamente. Il riempimento migliora soprattutto la stabilità e la leggibilità dell’indicazione. La precisione dipende dalle caratteristiche dello strumento.

6. Qual è la differenza tra manometro in glicerina e manometro a riempimento di liquido?

Il manometro in glicerina è una tipologia di manometro a riempimento di liquido. La glicerina è uno dei liquidi che possono essere utilizzati nella cassa.

7. Quando conviene utilizzare un manometro a riempimento di liquido?

È particolarmente utile quando sono presenti vibrazioni, pulsazioni della pressione o oscillazioni frequenti dell’indice.

8. Come scegliere un manometro a riempimento di liquido?

È necessario considerare campo di pressione, fluido, compatibilità dei materiali, temperatura, vibrazioni, pulsazioni, precisione e condizioni di installazione.