Il manometro in glicerina è uno strumento di misura della pressione particolarmente utilizzato in applicazioni industriali caratterizzate da vibrazioni, pulsazioni della pressione o condizioni di esercizio impegnative.
A differenza di un manometro a secco, la cassa del manometro riempita di glicerina contiene un liquido che contribuisce a smorzare le vibrazioni e le oscillazioni dell’indice. Questo permette di migliorare la leggibilità della pressione misurata e di proteggere il meccanismo interno dello strumento.
Ma perché utilizzare un manometro in glicerina? Quali sono i suoi principali vantaggi e in quali applicazioni è particolarmente indicato? In questo articolo analizziamo il funzionamento del manometro riempito di glicerina, i suoi vantaggi e i principali criteri da considerare per la scelta dello strumento.
Che cos’è un manometro in glicerina?
Un manometro in glicerina è un manometro analogico la cui cassa è riempita con glicerina o con un altro liquido di riempimento appropriato.
Il principio di misura della pressione rimane quello del manometro meccanico. In un manometro con tubo di Bourdon, ad esempio, la pressione del fluido provoca una deformazione del tubo. Questo movimento viene trasmesso al meccanismo e all’indice, che visualizza il valore della pressione sul quadrante.
La glicerina presente nella cassa non è quindi l’elemento che misura direttamente la pressione. La sua funzione principale è quella di smorzare i movimenti del meccanismo e dell’indice e contribuire alla protezione dei componenti interni.
Come funziona un manometro in glicerina?
Il funzionamento del manometro in glicerina è basato sullo stesso principio di un manometro meccanico tradizionale.
La pressione del fluido agisce sull’elemento sensibile dello strumento. Nel caso di un tubo di Bourdon, il tubo tende a deformarsi sotto l’effetto della pressione.
La deformazione viene trasmessa attraverso il meccanismo di movimento all’indice, che si sposta sulla scala graduata.
La differenza consiste nel fatto che la cassa dello strumento è riempita con glicerina. Il liquido crea una resistenza ai movimenti rapidi dell’indice e del meccanismo.
In presenza di vibrazioni o pulsazioni della pressione, questo effetto di smorzamento rende l’indicazione più stabile e leggibile.
Perché il manometro è riempito di glicerina?
La glicerina viene utilizzata come liquido di riempimento principalmente per migliorare il comportamento del manometro in condizioni caratterizzate da vibrazioni e pulsazioni.
In un manometro a secco, le vibrazioni dell’impianto possono essere trasmesse al meccanismo e all’indice. Se le oscillazioni sono significative, la lettura può diventare difficile.
Il riempimento della cassa con glicerina contribuisce a ridurre questi movimenti e a rendere l’indicazione più stabile.
Il liquido di riempimento può inoltre contribuire a ridurre gli effetti meccanici delle vibrazioni sui componenti interni.
Quali sono i vantaggi del manometro in glicerina?
I principali vantaggi del manometro in glicerina sono legati allo smorzamento delle vibrazioni e alla protezione del meccanismo.
Tra i principali benefici si possono citare:
- migliore leggibilità dell’indicazione;
- riduzione delle oscillazioni dell’indice;
- maggiore resistenza alle vibrazioni;
- riduzione dell’usura del meccanismo;
- maggiore protezione dei componenti interni;
- maggiore affidabilità in determinate condizioni di esercizio.
La scelta di un manometro riempito di glicerina deve comunque essere effettuata considerando le caratteristiche specifiche dell’applicazione.
Manometro in glicerina per applicazioni con vibrazioni
Le vibrazioni sono una delle principali ragioni per cui può essere preferito un manometro in glicerina.
Le vibrazioni possono provenire, ad esempio, da pompe, compressori, motori o altre apparecchiature presenti nell’impianto.
Quando il manometro è sottoposto continuamente a vibrazioni, l’indice può oscillare e rendere più difficile la lettura della pressione.
La glicerina smorza questi movimenti e contribuisce a mantenere l’indicazione più stabile.
Manometro in glicerina per pressioni pulsanti
Un’altra applicazione tipica riguarda i sistemi nei quali la pressione non è costante ma presenta pulsazioni.
Le variazioni rapide della pressione possono provocare movimenti continui dell’elemento sensibile e dell’indice.
Il liquido di riempimento contribuisce a smorzare questi movimenti, facilitando la lettura del valore indicato.
Questo può essere particolarmente utile in sistemi industriali nei quali la pressione varia rapidamente durante il funzionamento.
Il manometro in glicerina protegge dal danneggiamento?
Il riempimento della cassa può contribuire a proteggere il meccanismo interno dagli effetti delle vibrazioni.
Riducendo i movimenti e gli urti del meccanismo, il liquido di riempimento può contribuire a limitare l’usura dei componenti mobili.
Questo non significa tuttavia che un manometro in glicerina sia adatto a qualsiasi condizione di esercizio.
La scelta dello strumento deve sempre tenere conto della pressione, della temperatura, del fluido, dell’ambiente e delle condizioni meccaniche dell’applicazione.
Manometro a secco o in glicerina: quale scegliere?
La scelta tra un manometro a secco e un manometro in glicerina dipende principalmente dalle condizioni di esercizio.
Un manometro a secco può essere sufficiente quando l’impianto presenta condizioni relativamente stabili e basse vibrazioni.
Un manometro riempito di glicerina può essere preferibile quando sono presenti:
- vibrazioni;
- pulsazioni della pressione;
- oscillazioni dell’indice;
- condizioni di esercizio che possono sottoporre il meccanismo a sollecitazioni continue.
La scelta deve essere effettuata in funzione delle esigenze effettive dell’applicazione e non esclusivamente sulla base del tipo di riempimento.
Tabella comparativa: manometro a secco e manometro in glicerina
| Caratteristica | Manometro a secco | Manometro in glicerina |
|---|---|---|
| Cassa | Non riempita | Riempita con glicerina o altro liquido |
| Vibrazioni | Può essere meno adatto | Maggiore smorzamento |
| Pulsazioni della pressione | L’indice può oscillare maggiormente | Oscillazioni ridotte |
| Leggibilità | Adatta in condizioni stabili | Migliorata in presenza di vibrazioni |
| Protezione del meccanismo | Standard | Maggiore smorzamento delle sollecitazioni meccaniche |
| Applicazioni tipiche | Condizioni relativamente stabili | Applicazioni con vibrazioni e pulsazioni |
Quali sono le applicazioni del manometro in glicerina?
Il manometro industriale in glicerina può essere utilizzato in numerosi impianti nei quali sono presenti vibrazioni o pulsazioni della pressione.
Le applicazioni possono comprendere sistemi con:
- pompe;
- compressori;
- apparecchiature idrauliche;
- impianti pneumatici;
- macchinari industriali;
- processi caratterizzati da variazioni della pressione.
L’applicazione specifica determina il tipo di manometro, il campo di misura e i materiali più adatti.
Come scegliere un manometro in glicerina?
Per scegliere un manometro in glicerina, è necessario analizzare innanzitutto le condizioni del processo.
I principali criteri sono:
- campo di misura della pressione;
- pressione minima e massima;
- eventuali sovrapressioni;
- natura del fluido;
- temperatura del fluido;
- temperatura ambiente;
- presenza di vibrazioni;
- presenza di pulsazioni della pressione;
- materiali a contatto con il fluido;
- tipo di connessione;
- posizione di installazione;
- leggibilità richiesta.
Il campo di misura deve essere adeguato alle condizioni reali di funzionamento. Anche la temperatura è un parametro importante, poiché il comportamento del liquido di riempimento e dello strumento dipende dalle condizioni operative.
La glicerina influenza la precisione del manometro?
Il liquido di riempimento è principalmente destinato allo smorzamento delle vibrazioni e delle oscillazioni.
La precisione del manometro dipende invece principalmente dal principio di misura, dalla costruzione dello strumento e dalle condizioni di utilizzo.
In applicazioni con vibrazioni o pulsazioni, il riempimento può tuttavia migliorare la stabilità dell’indicazione e rendere più semplice la lettura del valore di pressione.
È quindi importante distinguere tra la precisione dello strumento e la stabilità dell’indicazione durante il funzionamento.
Quale liquido viene utilizzato nei manometri riempiti?
La glicerina è uno dei liquidi utilizzati per il riempimento delle casse dei manometri.
A seconda dell’applicazione e delle condizioni operative, possono essere utilizzati anche altri liquidi di riempimento.
La scelta del liquido dipende, tra gli altri fattori, dalla temperatura, dalle condizioni ambientali e dai requisiti dell’applicazione.
Per questo motivo, non tutti i manometri riempiti utilizzano necessariamente la stessa sostanza.
Manometro in glicerina per applicazioni industriali
In ambito industriale, il manometro in glicerina può rappresentare una soluzione pratica quando è necessario effettuare una lettura meccanica della pressione in presenza di condizioni dinamiche.
La combinazione tra un principio di misura meccanico e il riempimento della cassa consente di ottenere un’indicazione più stabile in determinate condizioni operative.
Il manometro deve tuttavia essere correttamente dimensionato in base alla pressione, alla temperatura e al fluido del processo.
Quando non è necessario utilizzare un manometro in glicerina?
Non tutte le applicazioni richiedono un manometro riempito di glicerina.
Se l’impianto presenta condizioni stabili e non è soggetto a vibrazioni significative o pulsazioni della pressione, un manometro a secco può essere sufficiente.
La scelta deve quindi partire dall’analisi delle condizioni reali di esercizio.
Utilizzare un manometro in glicerina non è automaticamente sinonimo di una misura più precisa. Il principale vantaggio del riempimento riguarda soprattutto lo smorzamento delle vibrazioni e la stabilizzazione dell’indicazione.
Cosa considerare prima di installare un manometro in glicerina?
Prima dell’installazione è importante verificare che il manometro sia compatibile con le condizioni del processo.
Devono essere considerati:
- pressione di esercizio;
- pressione massima;
- temperatura;
- compatibilità dei materiali;
- tipo di fluido;
- vibrazioni;
- pulsazioni;
- condizioni ambientali;
- posizione di installazione.
Questi parametri consentono di determinare se un manometro in glicerina rappresenta la soluzione più appropriata per l’applicazione.
Conclusione
Il manometro in glicerina è uno strumento di misura della pressione particolarmente indicato per applicazioni caratterizzate da vibrazioni e pulsazioni della pressione.
Il liquido di riempimento non svolge direttamente la funzione di elemento di misura, ma contribuisce a smorzare i movimenti dell’indice e del meccanismo. Questo può migliorare la leggibilità e contribuire a proteggere i componenti interni dello strumento.
Rispetto a un manometro a secco, un modello riempito di glicerina può quindi offrire vantaggi soprattutto in condizioni di esercizio dinamiche.
La scelta deve comunque considerare il campo di pressione, il fluido, la temperatura, le condizioni ambientali e le caratteristiche dell’impianto.
Per maggiori informazioni sui manometri in glicerina, sui manometri industriali e sulle soluzioni per la misura della pressione, consultare le pagine dedicate di WIKA o contattare gli esperti di strumentazione e misura della pressione.
FAQ
1. Che cos’è un manometro in glicerina?
Un manometro in glicerina è un manometro la cui cassa è riempita con glicerina o con un altro liquido di riempimento. Il liquido contribuisce principalmente a smorzare le vibrazioni e le oscillazioni dell’indice.
2. Perché utilizzare un manometro in glicerina?
Un manometro in glicerina è particolarmente utile in presenza di vibrazioni o pulsazioni della pressione, perché il liquido di riempimento contribuisce a stabilizzare l’indicazione e a proteggere il meccanismo.
3. Quali sono i vantaggi di un manometro in glicerina?
I principali vantaggi sono una migliore leggibilità in presenza di vibrazioni, una riduzione delle oscillazioni dell’indice e una maggiore protezione del meccanismo dalle sollecitazioni meccaniche.
4. Qual è la differenza tra un manometro a secco e uno in glicerina?
Il manometro a secco non contiene liquido nella cassa, mentre il manometro in glicerina è riempito con un liquido che contribuisce a smorzare vibrazioni e pulsazioni.
5. Il manometro in glicerina è più preciso?
Il riempimento in glicerina non significa automaticamente una maggiore precisione. Il suo principale vantaggio è lo smorzamento delle vibrazioni e la maggiore stabilità dell’indicazione.
6. Quando utilizzare un manometro in glicerina?
È particolarmente indicato quando l’impianto presenta vibrazioni, pulsazioni della pressione o altre condizioni che possono provocare oscillazioni dell’indice.
7. Quale liquido viene utilizzato nei manometri riempiti?
La glicerina è uno dei liquidi di riempimento utilizzati. A seconda dell’applicazione e delle condizioni operative possono essere utilizzati anche altri liquidi.
8. Come scegliere un manometro in glicerina?
È necessario considerare il campo di pressione, la pressione massima, il fluido, la temperatura, le vibrazioni, le pulsazioni, i materiali e le condizioni ambientali dell’applicazione.