In un treno a idrogeno di nuova concezione per il trasporto locale, un pressostato WIKA svolge un ruolo cruciale. Nell'ambito del monitoraggio della pressione, svolge la funzione centrale di sicurezza nel sistema di alimentazione a idrogeno (H2) durante il viaggio. …
Applicazioni
Le reazioni di ossidazione parziale (POX) rappresentano una sfida per la termocoppia e altri strumenti di misura
Marco Affabile | ApplicazioniLe temperature estreme e l'alta concentrazione di idrogeno nei reattori di ossidazione parziale (POX) creano un ambiente difficile per gli strumenti di misura, tra cui la termocoppia , che non sono attrezzati per gestire tali sfide. L'ossidazione parziale (POX), …
Accuratezza duratura per il sistema di separatore a membrana nei processi in vuoto
Gianmario Betto | ApplicazioniUn sistema di separatore a membrana per processi in vuoto deve affrontare una sfida importante: deve fornire un risultato di misura affidabile, anche quando la pressione diminuisce e la temperatura aumenta allo stesso tempo. L'esempio di un'azienda chimica che …
Produzione di materie plastiche: misura di pressione di sicurezza fino a 330°C
Lorenzo Avitabile | ApplicazioniLa misura di pressione nella produzione di polibutirrato (PBAT), una plastica biodegradabile, deve affrontare una sfida particolare: durante il processo prevalgono temperature fino a 330 °C. Per un produttore di PBAT, WIKA ha quindi progettato un trasmettitore di …
Ridurre il rischio di contaminazione del processo alimentare con il sistema di monitoraggio della membrana integrato
Gianmario Betto | ApplicazioniLa purezza dei prodotti è una questione primaria per l' industria alimentare e delle bevande . Il sistema di monitoraggio della membrana DMSU21SA di WIKA combina una misura di pressione accurata e una connettività digitale avanzata con un sistema brevettato a doppia …