Il pressostato come garanzia di sicurezza per i treni alimentati a idrogeno

Serena Doria | Applicazioni

In un treno a idrogeno di nuova concezione per il trasporto locale, un pressostato WIKA svolge un ruolo cruciale. Nell'ambito del monitoraggio della pressione, svolge la funzione centrale di sicurezza nel sistema di alimentazione a idrogeno (H2) durante il viaggio.  …

Leggi articolo

Le reazioni di ossidazione parziale (POX) rappresentano una sfida per la termocoppia e altri strumenti di misura

Marco Affabile | Applicazioni
I reattori pox rappresentano una sfida per le termocoppie

Le temperature estreme e l'alta concentrazione di idrogeno nei reattori di ossidazione parziale (POX) creano un ambiente difficile per gli strumenti di misura, tra cui la termocoppia , che non sono attrezzati per gestire tali sfide. L'ossidazione parziale (POX), …

Leggi articolo

Accuratezza duratura per il sistema di separatore a membrana nei processi in vuoto

Gianmario Betto | Applicazioni
sistema di separatore a membrana nei processi in vuoto

Un sistema di separatore a membrana per processi in vuoto deve affrontare una sfida importante: deve fornire un risultato di misura affidabile, anche quando la pressione diminuisce e la temperatura aumenta allo stesso tempo. L'esempio di un'azienda chimica che …

Leggi articolo

Produzione di materie plastiche: misura di pressione di sicurezza fino a 330°C

Lorenzo Avitabile | Applicazioni
Produzione di materie plastiche: misura di pressione di sicurezza fino a 330 °C

La misura di pressione nella produzione di polibutirrato (PBAT), una plastica biodegradabile, deve affrontare una sfida particolare: durante il processo prevalgono temperature fino a 330 °C. Per un produttore di PBAT, WIKA ha quindi progettato un trasmettitore di …

Leggi articolo

Ridurre il rischio di contaminazione del processo alimentare con il sistema di monitoraggio della membrana integrato

Gianmario Betto | Applicazioni

La purezza dei prodotti è una questione primaria per l' industria alimentare e delle bevande . Il sistema di monitoraggio della membrana DMSU21SA di WIKA combina una misura di pressione accurata e una connettività digitale avanzata con un sistema brevettato a doppia …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali