I letti d'ospedale con componenti di pesatura incorporati sono rapidamente diventati dei dispositivi critici per il monitoraggio delle condizioni dei pazienti, uno strumento inestimabile in quanto molte strutture sanitarie si stanno occupando di un crescente carico di …
Applicazioni
Pompe industriali: il cuore pulsante delle centrali elettriche
Massimo Beatrice | ApplicazioniLe pompe svolgono un ruolo vitale in innumerevoli applicazioni e settori. Nelle centrali elettriche, queste macchine laboriose sono responsabili della circolazione di acqua fresca, dell'aumento della pressione di condensa, dello spostamento della cenere umida e molto …
GDI-100-D: indicatore digitale della densità del gas SF6
Jacopo Grazzini | ApplicazioniPer lungo tempo l'indicatore di densità del gas GDI-100 WIKA, un robusto strumento di misura analogico, rappresenta la soluzione ideale per la misura e il monitoraggio del gas SF6 in apparecchiature a media e alta tensione. Per la verifica in campo, un monitoraggio …
Gli strumenti di misura per l’efficienza energetica delle unità di trattamento aria
Massimo Beatrice | ApplicazioniCosa consuma più energia nelle case, negli uffici e nelle aziende? Non sono le luci, ma i sistemi di ventilazione e di condizionamento dell'aria. WIKA è un importante e consolidato fornitore di strumenti di misura che consentono di monitorare e regolare in modo …
Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica
Massimo Beatrice | ApplicazioniIl monitoraggio costante assicura un funzionamento semplice ed efficiente di una centrale idroelettrica. Un altro aspetto essenziale è la manutenzione regolare, che riduce i tempi di inattività non pianificati e prolunga la durata dell’intera struttura. WIKA è …