Applicazioni

GDI-100-D: indicatore digitale della densità del gas SF6

Jacopo Grazzini | Applicazioni

Per lungo tempo l'indicatore di densità del gas GDI-100 WIKA, un robusto strumento di misura analogico, rappresenta la soluzione ideale per la misura e il monitoraggio del gas SF6 in apparecchiature a media e alta tensione. Per la verifica in campo, un monitoraggio …

Leggi articolo

Gli strumenti di misura per l’efficienza energetica delle unità di trattamento aria

Massimo Beatrice | Applicazioni

Cosa consuma più energia nelle case, negli uffici e nelle aziende? Non sono le luci, ma i sistemi di ventilazione e di condizionamento dell'aria. WIKA è un importante e consolidato fornitore di strumenti di misura che consentono di monitorare e regolare in modo …

Leggi articolo

Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

Massimo Beatrice | Applicazioni

Il monitoraggio costante assicura un funzionamento semplice ed efficiente di una centrale idroelettrica. Un altro aspetto essenziale è la manutenzione regolare, che riduce i tempi di inattività non pianificati e prolunga la durata dell’intera struttura. WIKA è …

Leggi articolo

Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica

Massimo Beatrice | Applicazioni
centrale_idroelettrica

Una moderna centrale idroelettrica rappresenta una meravigliosa innovazione basata su millenni di ingegno umano. Questo articolo, il primo di una serie in tre parti, esplora la storia di questa tecnologia e la meccanica di base del funzionamento di una centrale …

Leggi articolo

Tecnologie di misura per l’industria del ferro dell’acciaio

Massimo Beatrice | Applicazioni
Tecnologie di misura WIKA per la produzione del ferro e dell'acciaio

La produzione di acciaio, una lega di ferro e carbonio, è così importante che oggi viene utilizzata come indicatore dello sviluppo economico di un paese. Le tecnologie di misura WIKA aiutano a ottimizzare e controllare i processi di fabbricazione dell'acciaio per …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?

  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica

  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali