Una moderna centrale idroelettrica rappresenta una meravigliosa innovazione basata su millenni di ingegno umano. Questo articolo, il primo di una serie in tre parti, esplora la storia di questa tecnologia e la meccanica di base del funzionamento di una centrale …
Applicazioni
Tecnologie di misura per l’industria del ferro dell’acciaio
Massimo Beatrice | ApplicazioniLa produzione di acciaio, una lega di ferro e carbonio, è così importante che oggi viene utilizzata come indicatore dello sviluppo economico di un paese. Le tecnologie di misura WIKA aiutano a ottimizzare e controllare i processi di fabbricazione dell'acciaio per …
L’esperienza nella misura della forza di ancoraggio
Michele Moreo | ApplicazioniUn po’ meno conosciuta, ma non meno importante rispetto alle convenzionali applicazioni, è la misura di forza nel campo della geotecnica. Essa dipende, in larga misura, dal know-how e dall'esperienza. Il termine geotecnica combina aspetti di misure …
Strumenti per i sistemi di riscaldamento ed energia (CHP)
Massimo Beatrice | ApplicazioniLa gamma di impianti combinati di riscaldamento ed energia (CHP) è molto ampia ed è principalmente legata alla varietà dei diversi tipi di impianto. La distinzione che viene fatta è tra potenza generata e resa termica, da un lato, e fonte di energia utilizzata …
Manometri per i processi farmaceutici: “misura a secco” con membrana affacciata
Massimo Beatrice | ApplicazioniI manometri sono adatti anche per i processi farmaceutici? Si, se sono disponibili nella versione con membrana affacciata. La misura di pressione meccanica effettuata con questo tipo di strumenti offre un duplice vantaggio: i manometri a membrana effettuano una misura …