Per garantire che i processi funzionino in modo efficiente e sicuro, gli impianti di trattamento delle acque reflue richiedono una serie di strumenti di misura. WIKA è un partner completo per la tecnologia di monitoraggio di cui questo settore ha bisogno.
L’acqua dolce è uno dei beni più importanti del pianeta. Un modo fondamentale per essere sicuri di non sprecare questo prezioso bene è quello di pulire e purificare le acque reflue in modo che possano essere restituite alla natura o alla rete idrica pubblica.
Attrezzature per il trattamento delle acque reflue
WIKA offre una selezione completa di strumenti per tutte le fasi di un impianto di trattamento. Ecco una panoramica delle tecnologie WIKA per il trattamento delle acque e delle acque reflue:

Fase preliminare del trattamento
Fase preliminare del trattamento: rimozione dei detriti e dei galleggianti
I liquami e i fanghi sono fluidi difficili, che richiedono manometri estremamente robusti e trasmettitori da processo per tracciare le condizioni delle linee di influenza. Le termoresistenze (RTD) monitorano le prestazioni di pompe e motori che lavorano praticamente ininterrottamente. Gli elementi primari di portata rilevano piccoli problemi nelle tubazioni prima che diventino più grandi e più costosi.
Prima fase del trattamento: chiarificazione delle acque reflue

Prima fase del trattamento
Gli schiumatoi meccanici rimuovono solidi e grassi, mentre i prodotti chimici aiutano la coagulazione, la flocculazione e il condizionamento dei fanghi. I pressostati compatti nei sistemi di iniezione montati sugli skid assicurano che le acque reflue ricevano la giusta quantità di sostanze chimiche. Le sonde di pressione immergibili per la misura di livello aiutano a prevenire il trabocco in bacini e canali.
Seconda fase del trattamento: favorire la decomposizione

Seconda fase del trattamento
Un modo efficiente per ridurre la biomassa è quello di incoraggiare i batteri esistenti ad abbatterla. Per i processi che infondono ossigeno nelle acque reflue (trattamento aerobico), i manometri differenziali rilevano se i dischi di aerazione sono liberi o bloccati. I trasmettitori di temperatura fanno in modo che i digestori siano ottimizzati per l’attività anaerobica.

Terza fase del trattamento
Terza fase del trattamento: eliminazione del limo e dei microbi
Dopo le tre fasi precedenti, le acque di scarico contengono ora solo TSS (solidi sospesi totali). Membrane ad osmosi inversa (RO) setacciano grandi agenti patogeni e limo; i manometri con separatore monitorano questo processo. Gli agenti chimici e/o la luce UV uccidono i microrganismi rimanenti.
Competenza nel trattamento delle acque reflue
Gli specialisti della strumentazione di WIKA hanno contribuito a costruire alcuni dei più grandi impianti di trattamento delle acque reflue urbane del mondo. Questo bagaglio di conoscenze ed esperienza ci permette di offrire ai nostri clienti un servizio e una consulenza eccezionale su tutti gli aspetti del trattamento delle acque reflue, dalla progettazione iniziale alla manutenzione e alla taratura.
Scarica la nostra brochure dedicata o contattateci per ulteriori informazioni.