L’idrogeno sta emergendo come soluzione energetica chiave per un futuro sostenibile, offrendo opportunità di decarbonizzazione in molti settori e migliorando la sicurezza energetica. Tuttavia, il suo utilizzo presenta sfide tecniche complesse che richiedono soluzioni innovative e affidabili.

La produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno richiedono elevati livelli di sicurezza e precisione. WIKA progetta soluzioni per affrontare queste sfide, garantendo al contempo la sostenibilità e l’efficienza delle applicazioni.

Le sfide dell’uso dell’idrogeno

L’idrogeno ha caratteristiche uniche che lo rendono il suo utilizzo complesso.

Spiegazione dell’effetto tecnico della deriva del segnale. L’idrogeno penetra nella membrana metallica sotto forma di ioni H+, l’olio si mescola con le molecole di H2 e crea una bolla che crea una pressione interna.

Tra le sfide principali c’è l‘infragilimento o l’idrogenazione dei materiali a causa dell’esposizione prolungata all’idrogeno, un fenomeno che indebolisce le loro proprietà meccaniche e può portare a cedimenti strutturali. Questo problema richiede l’uso di materiali appositamente progettati, come l’Elgiloy®, per garantire una maggiore resistenza.

Spiegazione dell’effetto tecnico della deriva del segnale. L’idrogeno penetra nella membrana metallica sotto forma di ioni H+, l’olio si mescola con le molecole di H2 e crea una bolla che crea una pressione interna.

La permeazione è un’altra sfida importante. A causa delle sue dimensioni atomiche molto piccole, l’idrogeno può penetrare nelle superfici metalliche, causando una deriva o una deflessione graduale dei segnali dell’elemento sensibile nel corso del tempo. WIKA ha sviluppato tecnologie avanzate per ridurre al minimo questo effetto e garantire una precisione costante.

Anche le perdite di idrogeno rappresentano un rischio importante. Questo gas infiammabile può formare nubi esplosive quando si mescola con l’aria, minacciando la sicurezza degli impianti. Per ridurre questi rischi, WIKA progetta sensori completamente saldati, appositamente adattati a questi vincoli.

Infine, le condizioni estreme di stoccaggio dell’idrogeno impongono ulteriori requisiti. In forma liquida, deve essere mantenuto a temperature inferiori a -253°C, mentre in forma gassosa la pressione può raggiungere i 1.050 bar. WIKA offre strumenti progettati per operare in modo affidabile in questi ambienti difficili.

Soluzioni innovative per la produziona dell’idrogeno

Per la produzione di idrogeno, WIKA svolge un ruolo chiave nella fornitura di strumentazione per elettrolizzatori. I manometri modello 233.30 e i sensori di pressione IS-3 assicurano misure accurate in conformità ai più severi standard di sicurezza, compresa la certificazione ATEX. Questi strumenti consentono un monitoraggio accurato dei livelli di pressione nei circuiti dell’idrogeno. Per lo stoccaggio e la distribuzione, i sensori MH-3-HY di WIKA sono progettati per monitorare la pressione nei serbatoi di idrogeno dei veicoli. La loro integrazione in valvole personalizzate garantisce un funzionamento sicuro ed efficiente e contribuisce alle iniziative di mobilità sostenibile.
Per le stazioni di rifornimento, WIKA offre le termocoppie TC90, in grado di resistere a variazioni di temperatura estreme, da -40 a +85°C. Questi strumenti di misura consentono cicli di rifornimento più brevi, garantendo un monitoraggio accurato delle temperature critiche, soprattutto durante le fasi di compressione e raffreddamento dell’idrogeno.

Conclusione

Mentre il mondo abbraccia sempre più l’energia verde, l’idrogeno sta emergendo come uno dei pilastri della transizione energetica. Le soluzioni di strumentazione WIKA giocano un ruolo decisivo nell’affrontare le sfide tecniche e nel garantire la sicurezza, la precisione e la durata dei vari sistemi. Sia per la produzione, la compressione, lo stoccaggio o la distribuzione, WIKA offre soluzioni affidabili e innovative, adatte ai requisiti di ogni applicazione.

Nota  

Sul nostro sito web troverete ulteriori informazioni su WIKA e una panoramica di prodottisettori e servizi offerti. Nello shop online WIKA troverete anche una vasta gamma di strumenti di misura standard. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o informazione.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.