Monitoraggio della pressione nell'industria farmaceutica

Il monitoraggio della pressione nell’industria farmaceutica è un compito impegnativo con un’ampia varietà di requisiti. Tuttavia, la corrispondente diversificazione della strumentazione non deve essere una conseguenza inevitabile. Lo dimostra l’uso di un trasmettitore di pressione da processo universale di WIKA nella produzione dei principi attivi (API).

Questi principi attivi costituiscono il nucleo di molti farmaci. Gli sforzi delle aziende nel campo della sicurezza di processo sono di conseguenza notevoli. Un produttore di API per antibiotici cercava una strumentazione per il processo di sintesi degli API che fosse accurata e affidabile a lungo termine. Occorreva monitorare diversi punti di misura: sui reattori, sui serbatoi di stoccaggio, sulle linee di vapore e di raffreddamento.

Trasmettitore di pressione per il monitoraggio di alta qualità

Process transmitter UPT-20 with different process connections

Il trasmettitore di pressione da processo UPT-20 consente il monitoraggio della pressione su più livelli con un solo modello di strumento. L’illustrazione mostra gli adattamenti per un processo di sintesi degli API.

La sfida consisteva nel fatto che nella sintesi confluiscono diversi catalizzatori e sostanze chimiche. Ciò ha determinato due condizioni decisive per la tecnologia di misura da utilizzare: da un lato, gli strumenti destinati all’idrogenazione non devono infragilirsi a causa del continuo contatto con l’idrogeno. Dall’altro, è necessario prevenire la corrosione nelle corrispondenti fasi critiche del processo. Inoltre, il produttore di API voleva una soluzione di alto livello per il suo processo. Oltre ai requisiti tecnici, era necessario anche un tempo di consegna relativamente breve.

WIKA ha pertanto progettato un pacchetto di soluzioni basato su un solo modello di strumento di misura, in grado di soddisfare tutti i requisiti del processo di sintesi attraverso adattamenti specifici. L’azienda ha così ricevuto un sistema di strumentazione estremamente efficiente e anche “puntuale”, come richiesto.

La membrana placcata in oro del trasmettitore di pressione impedisce la diffusione dell’idrogeno

Lo strumento di misura selezionato è stato il trasmettitore di pressione da processo universale UPT-20. Le sue prestazioni, con una precisione dello 0,1% dello span, sono state concepite, tra l’altro, per il monitoraggio della pressione nell’industria farmaceutica. Nel caso della sintesi degli API, gli strumenti sono stati personalizzati con le rispettive connessioni e campi di pressione a seconda della natura del luogo di misurazione. I trasmettitori di processo destinati all’idrogenazione sono stati dotati di un separatore a membrana con attacco filettato modello 990.10, che protegge il sensore dall’idrogeno aggressivo. La membrana è stata inoltre placcata d’oro per proteggere il sistema di separazione a membrana con un’ulteriore barriera contro la diffusione dell’idrogeno. In questo modo si evita l’infragilimento della membrana e, di conseguenza, si garantisce in modo permanente la trasmissione della pressione senza ostacoli.

Per le fasi di processo che coinvolgono sostanze chimiche e vapore, invece, WIKA ha combinato l’UPT-20 con il separatore flangiato con membrana affacciata modello 990.27. Questo è dotato di un attacco flangiato con una membrana affacciata, che consente una pulizia senza residui. La versione standard del trasmettitore di pressione da processo era sufficiente per il monitoraggio della pressione nei processi di raffreddamento – per l’alimentazione di azoto e liquidi di raffreddamento.

Ampio spettro di utilizzo nell’industria farmaceutica

L’esempio della sintesi degli API dimostra che il trasmettitore di pressione da processo universale può coprire un ampio spettro di monitoraggio della pressione nell’industria farmaceutica. Oltre all’elevata precisione, il modello UPT-20 offre un’ampia scelta di campi di misura, tra 0 … 400 mbar e 0 … 1.000 bar. Inoltre, le versioni dello strumento con protocollo HART® e omologazione ATEX aumentano la flessibilità di utilizzo. Grazie alla sua forma compatta e alla testa girevole con display regolabile, l’UPT-20 può essere installato in quasi tutti gli ambienti.

Ulteriori informazioni sul trasmettitore di pressione da processo UPT-20 nonchè sull’industria farmaceutica e biotecnologie sono disponibili sul sito web di WIKA. Inoltre lo strumento è disponibile sullo shop online. Ulteriori soluzioni per il monitoraggio della pressione nell’industria farmaceutica sono contenute nella brochure “Applicazioni ingienico-sanitarie“.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

Leggete anche i nostri articoli del Blog:
“Separatore a membrana con monitoraggio, anche digitale”
“Manometri per i processi farmaceutici: “misura a secco” con membrana affacciata
“Sistemi con separatore a membrana con attacco TRI-CLAMP® NovAseptic®”

Il seguente video mostra ulteriori informazioni sulla funzione di turndown dei trasmettitori di processo WIKA:



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.