Nel panorama globale della fornitura di acqua potabile e industriale, la desalinizzazione dell’acqua marina riveste un ruolo strategico. Di conseguenza, si assiste alla costruzione di impianti sempre più grandi, soprattutto nelle regioni aride. In questo segmento di mercato, WIKA si propone come partner esperto e affidabile, offrendo un’ampia gamma di strumenti di misura e accessori, arricchita da una profonda competenza nei materiali speciali per applicazioni critiche.
Nel mondo sono in funzione oltre 22.000 impianti di desalinizzazione dell’acqua di mare. I più grandi, con capacità di un milione o più di metri cubi di acqua al giorno, sono concentrati nel Vicino e Medio Oriente e negli Stati Uniti. In Europa gli impianti sono situati principalmente in Spagna e in altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Osmosi inversa: il processo più diffuso per la desalinizzazione
Il metodo più utilizzato per la desalinizzazione dell’acqua marina è l’osmosi inversa. Gli impianti che adottano questa tecnologia rimuovono inizialmente tutte le componenti indesiderate – dalle alghe ai rifiuti solidi – presenti nell’acqua grezza. Successivamente, l’acqua viene sottoposta al processo di osmosi inversa, durante il quale viene spinta, generalmente a una pressione compresa tra 60 e 80 bar, attraverso membrane semipermeabili che trattengono il sale. L’acqua dolce così ottenuta viene poi trattata e stoccata come acqua potabile, con l’aggiunta di fluoro, cloro e altri elementi secondo le normative vigenti.
Durante l’osmosi inversa, la salinità dell’acqua che rimane a monte delle membrane aumenta continuamente. Questa salamoia viene sottoposta a un processo di ricircolo che la scarica in mare in modo biologicamente sicuro.
Soluzioni integrate: dalla strumentazione ai componenti per l’installazione

WIKA ha fornito i seguenti prodotti per l’impiantistica della stazione di desalinizzazione dell’acqua di mare menzionata in questo articolo (da sinistra a destra): la termoresistenza modello TR10, il separatore con attacco flangiato modello 990.12, il manometro a molla tubolare modello 263.30, il pressostato differenziale modello DW e l’indicatore di livello bypass modello BNA.
Tutti i processi richiedono tecnologie di misura affidabili e precise per il controllo operativo. WIKA ha fornito soluzioni complete per la misura di pressione, livello e temperatura in un impianto di grandi dimensioni basato sull’osmosi inversa. La possibilità di affidarsi a un fornitore in grado di offrire soluzioni integrate è stato un fattore decisivo per il cliente. Durante le fasi di processo, è necessario prevedere pompe, filtri, serbatoi per acqua e prodotti chimici, nonché strutture per la compensazione della pressione o per lo smorzamento delle sovrapressioni.
WIKA ha fornito un pacchetto completo con sistemi su misura per le varie applicazioni di misura che includeva:
- Manometri, separatori a membrana, pressostati e pressostati differenziali
- Indicatori di livello e livellostati a galleggiante
- Termoresistenze, trasmettitori di temperatura e pozzetti termometrici
- Valvole di strumentazione e anelli di lavaggio per l’adattamento sicuro al processo degli strumenti nei punti di misura critici nonché per interventi di manutenzione o pulizia senza smontaggio preventivo
Rivestimenti e materiali speciali per ambienti aggressivi
Un ulteriore vantaggio offerto da WIKA è la capacità di progettare componenti a contatto con fluidi aggressivi utilizzando materiali speciali idonei. Nei punti di misura con concentrazioni saline molto elevate, ad esempio, i collegamenti e le membrane dei sistemi con separatori a membrana, così come i componenti bagnati degli indicatori di livello a bypass, sono stati rivestiti in PTFE. Per i pozzetti termometrici impiegati in ambienti chimici è stato scelto il Monel.
La desalinizzazione dell’acqua di mare è una tecnologia diffusa a livello globale. WIKA dispone di siti produttivi in tutti i mercati chiave e di una fitta rete di vendita. Gli operatori degli impianti possono così contare non solo sull’elevata competenza del gruppo nella strumentazione di misura, ma anche su tempi di consegna rapidi a livello globale.
Note
Sul sito WIKA è possibile esplorare l’intero catalogo prodotti. Sono inoltre disponibili ulteriori soluzioni di misura dedicate al settore idrico e al trattamento delle acque reflue. Per qualsiasi esigenza o approfondimento non esitare a contattarci. Il nostro team è a tua completa disposizione.
Leggi anche i seguenti articoli del nostro Blog:
Utilizzo e vantaggi dei rivestimenti degli strumenti di misura
Strumenti di misura della pressione: come gli utenti traggono vantaggio da un fornitore di sistemi