• Domenico Palumbo
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

Tutti gli articoli di Domenico Palumbo

La misura di temperatura per monitorare il catalizzatore

Domenico Palumbo | Know-How

Per ottenere informazioni sulle prestazioni del catalizzatore e sulla sua durata residua, le raffinerie si affidano alla misura e al monitoraggio costante e accurato della temperatura. Le misure chiave in un reattore di syngas (gas di sintesi) sono: approccio …

Leggi articolo

Termometri e sensori di temperatura industriali per HVAC

Domenico Palumbo | Temperatura

La temperatura è il parametro più misurato e monitorato nelle applicazioni HVAC residenziali, commerciali e industriali. Come tale, una strumentazione affidabile è un must. WIKA produce una gamma completa di termometri a quadrante di alta qualità per la misura di …

Leggi articolo

Nuova struttura di test di WIKA USA a grandezza naturale

Domenico Palumbo | Applicazioni

Anche i migliori test di laboratorio non sono in grado di riprodurre le condizioni reali e i test nei processi attivi sono talvolta inefficienti e persino impossibili. Per testare gli strumenti di misura in condizioni e configurazioni specifiche, WIKA ha costruito …

Leggi articolo

Sonde Pt100 in classe B o F.03: la norma IEC 60751

Domenico Palumbo | Know-How
pt100

Forse avete già notato che in alcuni casi una sonda Pt100 viene specificata con una classe di precisione B o A. In altri casi, con una classe F 0.3 o F 0.15. Questo articolo esamina le specifiche delle sonde Pt100 presenti nella norma internazionale IEC 60751 e spiega …

Leggi articolo

Dove è possibile installare un pozzetto termometrico? Guida pratica.

Domenico Palumbo | Know-How

Quando si installano pozzetti termometrici in una tubazione, l'utente deve prima rispondere a diverse domande riguardanti la loro posizione, la quantità, la lunghezza del bulbo, la distanza l'uno dall'altro e gli effetti sui fluidi di processo. I pozzetti …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.