• Massimo Beatrice
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

Tutti gli articoli di Massimo Beatrice

Protezione Ex: differenza tra i modelli zona e divisione

Massimo Beatrice | Know-How
Differenza tra i modelli zona e divisione

"Il prodotto è adatto per l'uso nella Zona 1, nonché per l'uso in Classe 1, Div. 1". Questa dichiarazione si sente o si legge diverse volte nelle descrizioni dei prodotti per l'uso in aree pericolose. Ma qual è la differenza tra la Zona 1 e la Classe 1, Div 1? …

Leggi articolo

Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica

Massimo Beatrice | Applicazioni
centrale_idroelettrica

Una moderna centrale idroelettrica rappresenta una meravigliosa innovazione basata su millenni di ingegno umano. Questo articolo, il primo di una serie in tre parti, esplora la storia di questa tecnologia e la meccanica di base del funzionamento di una centrale …

Leggi articolo

WIKA in Arabia Saudita: pensare oltre il petrolio

Massimo Beatrice | WIKA insight
Opening in WIKA Saudi Arabia

Pensare globalmente e agire localmente: tenendo in mente questo motto, alla fine del 2018 WIKA ha aperto un centro di produzione e assistenza in Arabia Saudita per estendere i servizi ai clienti locali e il business del regno. La sede del nuovo centro è ad Al-Khobar, …

Leggi articolo

Tecnologie di misura per l’industria del ferro dell’acciaio

Massimo Beatrice | Applicazioni
Tecnologie di misura WIKA per la produzione del ferro e dell'acciaio

La produzione di acciaio, una lega di ferro e carbonio, è così importante che oggi viene utilizzata come indicatore dello sviluppo economico di un paese. Le tecnologie di misura WIKA aiutano a ottimizzare e controllare i processi di fabbricazione dell'acciaio per …

Leggi articolo

Valvole: quale ruolo svolgono nella sicurezza dell’impianto?

Massimo Beatrice | Pressione
Valvole affidabili per la sicurezza d'impianto

Quasi tutti gli strumenti di misura di pressione funzionano in sinergia con una valvola o una combinazione di valvole, la cui affidabilità è critica per la sicurezza di tutto l’impianto. La scelta di una valvola di qualità non è essenziale solamente per …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Definizione del grado di protezione IP68 in teoria e in pratica
  • Differenza tra pressione relativa e pressione assoluta
  • Pt100 con collegamento a 2, 3 o 4 fili?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali